This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:DM388 CSK 启动问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642754/dm388-dm388-csk-booting-issue

器件型号:DM388

您好!

我们已购买 DM388 CSK。

我们遵循为 Dm388 CSK 上电的快速入门指南 、无法为 DM388 CSK 上电。

系统开始引导,但有时会自动重新启动。 引导日志文件随附此文件。

我们使用 的 SD 卡与 DM388 CSK 收到的 SD 卡相同、但我们尚未对 SD 卡内容进行任何修改。

e2e.ti.com/.../DM388CSK_5F00_Boot_5F00_Logs.txt

此致、

UMA Shanker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试使用预构建的二进制文件准备新的 SD 卡并尝试使用它。