This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:如果出于特定原因、我想将 PHY 更改为 NXP#39;s TJA1100、并将 RGMII 更改为 RMII。 我该怎么办?DTS 文件和?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652387/linux-tda2evm5777-if-i-want-to-change-the-phy-to-nxp-s-tja1100-for-specific-reason-and-change-rgmii-to-rmii-what-should-i-do-dts-files-and

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

您好!

如果出于特定原因将 PHY 更改为 NXP 的 TJA1100、并将 RGMII 更改为 RMII。 我该怎么办?DTS 文件和?

您是否有有关 cpsw?的任何文件

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、

    是否要在 VSDK 中进行此更改? 还是 Linux?