This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:VISION SDK >VXLib:需要一个示例,说明如何实现乒乓缓冲器方案以实现直方图算法

Guru**** 2591290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642480/tda2evm5777-vision-sdk-vxlib-need-one-example-how-i-can-implement-ping-pong-buffer-scheme-for-histogram-algorithm

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

我不熟悉 Vision SDK、为了提高一些算法性能、许多 TI 专家建议尝试乒乓缓冲方案、但在查看 Vision SDK 中提供的一些示例后、我们不确定如何实现该方案。

有人能不能给我举一个使用 DMA 实现的乒乓缓冲器的简单示例、因为我的算法只调用2个 VXLib API、所以我可以将其直接用于直方图算法。

我使用的是 TDA2X 板。

请提供任何帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    在 VSDK 中、我们在每个链接之间使用3/4缓冲区。 这已经考虑了乒乓方法。
    如果您希望这种支持链路(本地)处理的乒乓机制、请使用 utils mem alloc API 分配2个缓冲区并使用它

    此致、Shiju