This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:VISION SDK:需要帮助创建用于并行处理多个摄像机捕捉的用例

Guru**** 2590100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642468/tda2evm5777-vision-sdk-need-help-to-create-use-case-for-the-parallel-processing-of-multiple-camera-capture

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

我们想用一个用例来捕获来自三个摄像头的视频、我们想以并行处理的方式单独处理它们的视频、最后我们要将这些摄像头的输出缝合到单个缓冲器中、以便我们可以在中显示组合图像 单个 LCD 显示屏。

我们的主要问题是、在使用情况下、单个链路如何将不同的摄像头数据发送到不同的链路、以便在下一阶段进行不同的算法处理。

请提供任何帮助。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    VSDK 提供了许多类似的示例。
    请参阅其中一个简单用例\vision_sdk\apps\src\rtos\usecases\LVDS_VIP_MULTI_CAM_VIEW
    您可以忽略 DUP & Merge 链接,因为它们将单个摄像机显示为输出

    此致、Shiju