This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:TIDL 算法

Guru**** 2802955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651568/tda2exevm-tidl-algorithm

器件型号:TDA2EXEVM
主题中讨论的其他器件:TDA2

您好!

我也不熟悉 TDA2和 TIDL。

我使用咖啡因模型和 模型导入工具来生成两个.bin 文件。

如何使用这两个.bin 文件获取模型输出?

我在 TIDL/算法 文件夹和 TIDL/inc 文件夹中发现、有很多层定义。

但对我来说、这是一个巨大而复杂的过程。

是否有任何有关此部件的示例或资源?   

如果有任何有用的信息、请与我分享。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关导入模型和在器件上执行相同操作的详细信息、请参阅用户指南。 用户指南是发布包的一部分。
    我们还有示例测试台(TIDL 版本包的一部分)来配置该库。
    默认情况下、样本独立测试台运行示例模型(testvecs 文件夹中的 net 和 params bin 文件)并生成输出。

    有关更多详细信息、请参阅这些指南。

    谢谢、此致、
    Kumar.D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kumar、

    感谢您的回答。
    我已经阅读了用于导入模型和成功的 USER_guide。
    此外、我还可以运行示例测试台、并获取 ourput .bin 文件。
    但实际上我不知道它是如何工作的。
    测试台如何生成.bin 文件以及如何使用自己的文件?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅用户指南中的"3.6运行用户训练的模型"一节、从您自己的文件生成*。bin 文件。
    谢谢、并进行了升级、
    Kumar.D