This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:AM5728板中的压摆率

Guru**** 2594010 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642670/tps22965-slew-rate-in-am5728-board

器件型号:TPS22965
主题中讨论的其他器件:AM5728

尊敬的 TI 支持:

TPS22965DSG 在 AM5728的评估板中具有220pF 电容器的压摆率控制、而我们的定制设计通过此 IC 在3.3V 电压下具有3100mA 电流、因此您是否看到任何电源定序都需要任何压摆率变化、等等、或者220pF 应该可以。 请提供建议。

此致、

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagdish、

    我已将此帖子移至 Sitara 处理器论坛、因为此问题的一部分涉及 AM5728的电源定序。 就负载开关(TPS22965)而言、3.1A 的电流不会给 CT 电容为220pF 的 TPS22965带来任何问题。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    感谢您的回答。 我最初在 Sitara 论坛中发布了此查询、但建议在开关论坛中发布。 总之、感谢您将此查询移至 Sitara 论坛。

    此致、

    Jagdish