This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:具有 DMA 的 GPMC 突发访问

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652191/am3352-gpmc-burst-access-with-dma

器件型号:AM3352

您好!

我们正在使用带有 DMA 的 AM335x GPMC (NAND)突发访问。
对于4个字、它正常工作、但对于4个字以上、重复相同的数据。

此应用程序不会使用任何操作系统、它是裸机应用程序。

下面是用于4/8/16字的寄存器设置。

4个字
       GPMC_CONFIG1_3 = 0xF8601201;

8个字
       GPMC_CONFIG1_3 = 0xF8E01201;

16个字
       GPMC_CONFIG1_3 = 0xF9601201;


结果:

4字: 正常工作

8字: 0到3个字正常、但4到7个字与第3个字相同

16字: 0到3个字正常、但4到15个字与第3个字相同

第三个词似乎重复了…

请告诉我是否需要考虑任何设置
与 DMA 配合使用 GPMC 突发访问时。

此致
Paddu