This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:eMMC 的 GPMC 支持

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652117/am4378-gpmc-support-for-emmc

器件型号:AM4378

大家好:

eMMC 5.0 (HS 400模式)、 eMMC 具有 DS 引脚、如何连接 AM4378 (GPMC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    GPMC 接口上没有 eMMC 支持。 MMC 接口支持 eMMC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser:

    谢谢、这意味着 AM4378无法支持 eMMC 作为闪存? AM4378没有 MMC 接口、

    谢谢
    刘泰明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM4378具有三个 MMC 接口:MMC0、MMC1和 MMC2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想使用 Micro (eMMC、MTFC64GAKAEEY-4M IT),但是这个 eMMC (支持 HS 400)有一个"DS"引脚,如何处理它,我在 AM4378的 eMMC 端口中找不到信号。 感谢你的帮助。

    eMMC 的"DS"的描述。
    DS 输出数据选通:由器件生成、用于数据输出和中的 CRC 状态响应输出
    HS400模式。 该信号的频率与 CLK 的频率一致。 数据输出、每个周期
    指示数据上的两位传输(2倍)、一位用于正边沿、另一位用于正边沿
    电压位。 对于 CRC 状态响应输出、CRC 状态被锁存在正极上
    仅限边沿、并且在负边沿上"无关"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM437x 器件不支持 HS400模式。 在 MMC 模式8位数据传输中、最高可能速度为384Mbit/秒(48MByte/sec)。 不支持 DDR 模式。 您可以将此引脚保持悬空。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的详细解释、谢谢