工具/软件:Linux
您好!
内核版本:4.45
DTB: dra7-EVM-LCD-OSD.dTB
我发现 在 dra7x-EVM-LCD-OSD.dtsi 中计算时钟频率错误;
我 计算 LCD 时钟:
时钟频率= ( 主动 + 前沿+ 后沿+ HSYNC-Len) * (主动+ 前沿+ 后沿+ vsync-len)*竖直频率
= (1920+112+32+16)*(1200+16+16+2)* 60.
= 2080 * 1234 * 60
= 154003200
时钟频率默认配置为154000000、LCD 可以显示、但我将 时钟频率更改为 154003200、 LCD 屏幕不显示;
我很困惑、请帮我。
谢谢、
Cesar