This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:NAND IO 信号

Guru**** 2805985 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652104/am3354-nand-io-signals

器件型号:AM3354

香榭丽舍

基于 AM3354的系统正在使用 NAND (Toshiba)器件进行引导。

在 IO 线路上有一些噪声模式信号、如下图所示。

使用 Micron NAND 的 AM335x GP EVM 也显示了相同的模式。

那么、您能否解释一下 AM335x 和 NAND 之间 IO 线路上的噪声模式?

您能否检查 NAND IO 线路的噪声模式是否可以忽略?

此致、

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是噪声。 线路在访问之间进行三次、然后缓慢充电。 您将在任何微处理器数据总线上看到相同的模式。 这很正常。