This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA746:关于内核阶段引导失败问题

Guru**** 2595250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106, TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639270/linux-dra746-about-booting-failed-issue-during-kernel-stage

器件型号:DRA746
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3106DRA742PMPDRA752TVP5158

工具/软件:Linux

你(们)好,先生  

我们在 定制电路板中使用了 TI J6解决方案与 Linux 进行开发、发现在启动过程中失败。

引导过程中出现两条错误信息,似乎是关于 systemd 问题。  

案例1:  

     正在开始应用内核变量...

        正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...

        正在启动重建硬件数据库...

        正在启动重建动态链接器缓存...

        正在开始将日志刷新到持久存储...

[ 确定 ]已开始应用内核变量。

[ 确定 ]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。

[5.49361]   systemd-journale[145]:收到从 PID 1刷新运行时日志的请求

[96.162419]  systemd-journale[145]:Failed to send watchdog=1 notification message: connection refused

[216.162358] systemd-journale[145]:Failed to send watchdog=1 notification message:transport is not connected

[276.162357] systemd-journale[145]:Failed to send watchdog=1 notification message: transport is not connected

案例2:

[确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
正在启动重建硬件数据库...
正在启动重建动态链接器缓存...
正在开始应用内核变量...
正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
正在开始将日志刷新到持久存储...
[确定]已开始应用内核变量。
[确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
[26.164844]信息:RCU_PREOST_DEP占用 在 CPU/任务上检测到的停转:
[26.170542] 1-...:(后面有1个 GPS) idle=2d7/140000000000000/0 softirq=566/569 fqs=2101
[26.178577](由0检测到、t=2102个 Jiffies、g=-109、c=-110、q=169)
[26.184877] CPU 1的任务转储:
[26.188115]系统 R 运行0 1 0 0x00000002
[26.194508]回溯:
[26.196977][ ](__schedule)从[ ](计划+0x54/0xc4)
[26.204052] R10:be863770 R9:ef072000 R8:00000000 r7:30c5387d R6:ef073fb0 R5:00000000
[26.211946] R4:ef072000
[26.214499][ ](计划)从[ ](do_work _挂起+0x28/0xc0)
[26.222010] R5:00000000 R4:ef072000
[26.225614][ ](Do_Work_Pending)、来自[ ](SLOW_work 挂起+ 0xc/0x20)
[26.233821] r7:30c5387d R6:ffff R5:90010030 R4:7f66e948

您能不能建议出现什么问题或如何调试此问题?  

感谢您的回复。

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    我们已进入安全模式、但在 systemd 初始化期间仍然失败。

    如果我们进入紧急模式、没有任何帮助。

    非常感谢您的建议。

    BR
    Yimin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yimin、

    您能告诉我们您的 SDK 是哪个版本吗?

    谢谢、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    Linux Vision SDK 3.0、与处理器 SDK Linux 版本3.02兼容
    内核:4.4

    感谢你的帮助

    BR
    Yimin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yimin、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    感谢你的帮助。

    BTW,此问题是否可能是由硬件设计引起的?  

    以太网端口号等  

    我们完成了 DDR3测试、没有发现任何问题。

    BR

    Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    引导故障日志似乎指示某种类型的软件锁定情况

    您能否提供一些有关 TI EVM 和电路板之间差异的其他详细信息、并总结软件中包含的要处理的更改  

    电路板相关差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    下面列出了 TI J6 EVM 和定制电路板之间的硬件差异  

    无音频编解码 器 tlv320aic3106

    2.无显示串行器/解串器

    3.只有一个 Etherent phy

    4.无 eMMC /无 QSPI/无 IO 扩展器/无 PCIe/无无线模块。

    在我们禁用 DTS 中的某些设置并重新构建 SDK 以生成用于引导的映像后。

    日志消息显示“ OK”(确定)“Started udev Coldplug All Devices”(已启动 udev 冷插拔所有设备)。 然后停止系统  

    //======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== //

    欢迎来到 Arago 2016.12!

    [3.667346] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [3.693847] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、16位熵可用)
    [3.703169] systemd[1]:正在从随机发生器初始化机器 ID。
    [3.800645]随机:systemd-sysv-ge:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
    [3.817068]随机:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
    [3.827527]随机:systemd-GPT-AUT:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
    [3.849555]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
    [3.876288] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、19位熵可用)
    [4.029771] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、22位熵可用)
    [4.039403] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、22位熵可用)
    [4.4323660] systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
    [4.440197] systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    [4.447968] systemd[1]:sysinit.target:找到对 basic.target/start 的依赖
    [4.455227] systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sockets.target/start 的依赖
    [4.462689] systemd[1]:sysinit.target:找到 avahi-daemon.socket/start 的依赖项
    [4.470571] systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sysinit.target/start 的依赖
    [4.478014] systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
    [4.487466] systemd[1]:已删除 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
    [跳过]找到订购周期,跳过 alignment.service
    [4.528113] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [4.555660] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    [4.600045] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [确定]侦听 Syslog 套接字。
    [4.626922] systemd[1]:已创建切片系统切片。
    [确定]已创建切片系统切片。
    [4.656199] systemd[1]:创建的片系统序列\x2dgetty.slice。
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [4.685738] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [4.716514] systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
    [确定]收听日志套接字。
    [4.785815] systemd[1]:正在启动设置虚拟控制台...
    正在启动设置虚拟控制台...
    [4.817875] systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
    正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
    [4.847926] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    正在安装调试文件系统...
    [4.875874] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [4.905672] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [4.935578] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [4.956318] systemd[1]:创建的层 system-Getty.slice。
    [确定]已创建片 system-Getty.slice。
    [5.005654] systemd[1]:正在安装临时目录...
    正在安装临时目录...
    [5.035682] systemd[1]:已达到目标路径。
    [确定]已到达目标路径。
    [5.095629] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [5.117769] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记账服务...
    [5.146267] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [5.175670] systemd[1]:已达到目标层。
    [确定]已到达目标层面。
    [5.225809] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    正在启动加载内核模块...
    [5.255761] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    [5.275711] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [5.295846] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [5.345798] systemd[1]:正在启动重新装载根和内核文件系统...
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [5.363673] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [5.382582] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [5.405902] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [确定]已安装调试文件系统。
    [5.425648] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [确定]已挂载的临时目录。
    [5.445852] systemd[1]:已启动日志服务。
    [确定]已启动日志服务。
    [确定]已启动设置虚拟控制台。
    [确定]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
    [失败]启动加载内核模块失败。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-modules-load.service'。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    正在启动重建动态链接器缓存...
    正在启动重建硬件数据库...
    正在开始应用内核变量...
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [6.057148] systemd-journale[122]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    [确定]已开始应用内核变量。
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/var/volatile...
    安装/media/ram...
    [确定]已安装/var/volatile.
    [确定]已安装/media/ram.
    正在启动加载/保存随机种子...
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    正在开始重建日记账目录...
    正在开始创建易失性文件和目录...
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [确定]已开始重建日志目录。
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    正在启动 Opkg 首次启动配置...
    正在启动网络时间同步...
    正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    [确定]已开始网络时间同步。
    [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [确定]已开始重建硬件数据库。
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    [确定]已同步达到目标系统时间。
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。
    [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。

    //============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ //

    你有什么建议吗?  

    感谢你的帮助。

    BR

    Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    我们重新构建处理器 SDK Linux 版本3.02、并仅为定制板修改 dra7-EVM.dts 中的 SD 卡电源控制引脚。

    系统将崩溃或停止。

    下面列出了 TI J6 EVM 和定制电路板之间的硬件差异

    无音频编解码器 tlv320aic3106

    2.无显示串行器/解串器

    3.只有一个 Etherent phy

    4.无 eMMC /无 QSPI/无 IO 扩展器/无 PCIe/无无线模块。

    下面是错误消息

    //==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== //

    U-Boot SPL 2016.05-00002-g68a4CAB 脏污(2017年11月21日- 13:50:09)
    DRA752-GP ES1.1

    未找到 MMC 设备1
    ***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境

    尝试从 MMC1引导
    未找到 MMC 设备1
    ***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境

    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img


    U-Boot 2016.05-00002-g68a4CAB 脏污(2017年11月21日- 13:50:09 +0800)

    CPU:DRA752-GP ES1.1
    型号:TI DRA742
    电路板:DRA74x EVM 修订版
    DRAM:1.5GiB
    MMC:OMAP SD/MMC:0
    未找到 MMC 设备1
    ***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境

    警告:FASTBOOT.board_rev:未知的电路板版本
    未找到 MMC 设备1
    错误:MMC 设备无效

    在 arch/arm/cpU/armv7/omap-common/utils.c:189/mmc_get_part_size ()
    警告:fastboot.userdata_size:无法计算
    SCSI:SATA link 0 timeout。
    AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
    标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
    正在扫描设备总线...
    找到0个器件。
    网络:
    警告:以太网@48484000使用 ROM 中的 MAC 地址
    eth0:以太网@48484000
    按任意键停止自动引导:2 1 0
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    正在读取 BOOT.SCR
    **无法读取文件 boot.scr **
    正在阅读 uEnv.txt
    在4ms (60.5 KiB/s)内读取250字节
    从 uEnv.txt 加载了 env
    正在从 mmc0导入环境...
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    3630088字节在254 ms (13.6 MIB/s)内读取
    在103ms (1 MiB/s)内读取112315字节
    正在从 mmc0引导...
    内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x376408 ]
    ###展开的设备树 blob、88000000
    使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
    正在将设备树加载到8ffe1000,结束8ff6ba... 好的

    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuset
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.4.45-M脏(root@Ubuntu)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#2 SMP 抢先于2017年11月22日10:48:33 CST
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
    [0.000000]机器放电模型:TI DRA742
    [0.000000]引导控制台[earlycon0]已启用
    [0.000000]保留存储器:创建了0x000095800000 (大小为56 MIB)的 CMA 存储器池
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留的存储器:创建了0x000099000000的 CMA 存储器池、大小为64 MiB
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留内存:创建了0x00009d000000的 CMA 内存池,大小为32 mib
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000]保留的存储器:创建了0x00009f000000的 CMA 存储器池、大小为8 mib
    [0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [0.000000] CMA:保留0x000000000000DBC00000处的64 MIB
    [0.000000]正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000] OMAP4:将0x00000000dfd00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
    [0.000000] DRA752 ES1.1
    [0.000000] PERCPU:嵌入式11页/CPU @ef1ab000 s14848 r8192 d22016 u45056
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:389440
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 elevator=noop root=PARTUUUUUUID=77de00F1-02 RW wait lyprintk fixrtc omapdrm.num_crtc=2 consoleblank=0 CMA=64M rootfstype=ext4 snd.slotes_reserved=1、1
    [0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]内存:1309632K/1564672K 可用(6619K 内核代码、371K rwdata、2492K rodata、332K init、290K BSS、 25664K 保留、229376K CMA 保留、716800K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000-0xf0000000 (768 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc08ee044 (9113KB)
    [0.000000] init:0xc08ef000 - 0xc0942000 (332 KB)
    [0.000000] .data:0xc0942000 - 0xc099ef50 (372 KB)
    [0.000000] .bss:0xc09a0000 - 0xc09e8840 (291KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_clk_div
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
    [0.000000]构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
    [0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
    [0.000005] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
    [0.008306]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
    [0.014958]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
    [0.025220] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
    [0.030989]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.035643]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
    [0.042436]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.048952]更新内核命令行。
    [0.053345]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
    [0.063979] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.068890]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.07578]安装点高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.083625]正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.087848]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.092418]初始化 cgroup 子系统设备
    [0.097067]正在初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.101726]正在初始化 cgroup Subsys perf_event
    [0.106644]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.111039] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    [0.116331]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.121877]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
    [0.127431] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
    [0.133355]为0x80008380 - 0x800083e0设置静态标识映射
    [0.220557] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 80000001
    [0.220618]带来了2个 CPU
    [0.229637] SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
    [0.236078] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    [0.240897] CPU:提供虚拟化扩展。
    [0.246543] devtmpfs:已初始化
    [0.280385] VFP 支持 v0.3:实施者41架构4第30部分变体 f rev 0
    [0.289314] OMAP-hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
    [0.493195]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.507829] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.514160] NET:注册协议系列16.
    [0.519766] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
    [0.556990]空闲:使用调节梯
    [0.587019]空闲:使用调速器菜单
    [0.599979] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.608416] GPIO 线路161 (RADIO_RST)硬接输出/低电平
    [0.616509] IRQ:找不到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
    [0.641774] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [0.647155] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [0.666544]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    [0.674863]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.6814] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误表 I688所需的 SRAM
    [0.689109] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
    [0.697357] OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.743019] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
    [0.753978] EDMA 43300000。EDMA:禁用 memcpy
    [0.763811] EDMA 43300000 .EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.773854]已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
    [0.779925]已注册 OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU
    [0.785998]已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
    [0.792044]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
    [0.798244] OMAP-IMU 41501000.MMU:已注册41501000.MMU
    [0.804334]已注册 OMAP-iommu 415020.MMU:415020.MMU
    [0.813594] Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
    [0.830598] Palmas 0-0058:多路复用 GPIO 2e、PWM 0、LED 0
    [0.902511] pcf857x:0-0020探头失败、错误-121
    [0.908564] pcf857x:探测器0-0021失败,错误-121
    [0.914538] OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
    [0.934619] pcf857x 1-0026:探测
    [0.939165] mcp230xx:探测器1-0027失败、错误-121
    [0.945292] mcp230xx:1-0021的探头失败,错误-121
    [0.951401] mcp230xx:1-0025的探头失败、错误-121
    [0.958031] omap_i2c 48072000.i2c:总线1 rev0.12为400kHz
    [0.964203] OMAP_i2c 48060000.i2c:400kHz 时的总线2修订版0.12
    [0.990129] pcf857x:3-0021的探头失败,错误-121
    [0.995963] OMAP_i2c 4807a000。i2c:总线3 rev0.12为400kHz
    [1.002003]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [1.006785] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [1.011641] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [1.016837] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [1.026314] PTP 时钟支持已注册
    [1.030483] EDAC MC:版本:3.0.0
    [1.034533] OMAP-MAP-MAP-MABOO邮 箱48840000.mailbox:OMAP 邮箱版本0x400
    [1.041179] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [1.047869]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [1.055097]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [1.071920] NET:注册协议系列2.
    [1.076988] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [1.084362] TCP BIND 哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [1.091195] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [1.097857] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [1.104041] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [1.110867] NET:注册协议系列1.
    [1.115693] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [1.121855] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [1.126780] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [1.131693] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [1.139477]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
    [1.150412] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
    [1.164357] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [1.171135] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [1.176445]注册了密钥类型 id_resolver
    [1.180825]注册了密钥类型 id_legacy
    [1.185078] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [1.191650]退回:池大小:64页
    [1.195855]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [1.203541]已注册 IO 调度程序 NOP (默认值)
    [1.208590]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [1.213087]已注册 IO 调度程序 cfq
    [1.222141] pinctrl-single 4a00340.00.pinmux:在 PA fc003400大小为1128时为282个引脚
    [1.232874] PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000范围:
    [1.239083]使用[bus 00-ff]找不到/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000的总线范围
    [1.247083] IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
    [1.252456] MEM 0x20013000..0x2ffffff -> 0x20013000
    [1.290836] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:链路未建立
    [1.296376] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:PCI 主机桥至总线0000:00
    [1.303166] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
    [1.308900] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
    [1.315345] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
    [1.322883] PCI:总线0:禁用快速背对背传输
    [1.328822] PCI:总线1:启用快速背对背传输
    [1.334613] PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
    [1.341693] PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
    [1.348764] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
    [1.354155] pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
    [1.669371] fpd3_SerDes 1-001b:不是 fpd3_24b_ser 芯片
    [1.674832] fpd3_SerDes:7-002c 的探测器失败、错误-5
    [1.680972] fpd3_SerDes 1-001b:串行器 fpd3_24b_ser 准备就绪
    [1.687493] fpd3_SerDes:7-002c 的探测器失败、错误-121
    [1.753845]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [1.763920] 4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
    [1.773141]控制台[ttyS0]已启用
    [1.773141]控制台[ttyS0]已启用
    [1.780342]引导控制台[earlycon0]已禁用
    [1.780342]引导控制台[earlycon0]已禁用
    [1.790016] 4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyS1 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)是8250
    [1.799710] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 303、base_baud = 3000000)为8250
    [1.809839][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.816561] OMAP DSS 修订版6.1
    [1.820334] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
    [1.828772] omapdss_DSS 580000.dss:bound 58040000.encoder (ops hmi5_component_ops)
    [1.838788] connector-HDMI connector@1: failed to find video source ([1.838788] connector-HDMI 连接器1:找不到视频源
    [1.851371]循环:模块已加载
    [1.855606]与:未找到 NAND 器件
    [1.859375] OMAP2-nand 80000.nand:扫描失败、可能是总线宽度不匹配
    [1.869271] m25p80 spi32766.0:无法识别的 JEDEC ID 字节:00、0、0
    [1.876827] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.925132] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [1.931258] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:Detected phy mask fffffffb
    [1.939500] libphy: 48485000.mdio:探测
    [1.943532] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[2]:器件48485000.MDIO:02、驱动程序未知
    [1.952249] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = 74:da:ea:23:8b:8e
    [1.958909] cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
    [1.965882] cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = 74:da:ea:23:8b:8f
    [1.974568] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.981032] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.985384] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [1.990213] ov1063x 1-0037:写入寄存器0x0103失败!
    [1.995843] ov1063x:探测器1-0037失败,错误-121
    [2.001765] ov1063x 1-0030:写入寄存器0x0103失败!
    [2.007392] ov1063x:探测器1-0030失败,错误-121
    [2.013791] VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [2.020889] VIP 48970000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [2.027801] VIP 48990000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [2.034598] VIP 489b0000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [2.040364] VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
    [2.045599] omap_hsmmc 4809c0.mmc:获得 CD GPIO
    [2.050929] VIP 48970000.VIP:已加载 VPDMA 固件
    [2.055126] VIP 48990000.VIP:已加载 VPDMA 固件
    [2.065136] VIP 489b0000.VIP:已加载 VPDMA 固件
    [2.075746] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
    [2.082134] omap_hmc 480b4000.mmc:sdr12模式没有 pinctrl 状态
    [2.088696] EVM_3V3_SW:由 SYSEN1供电
    [2.246214] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [2.254709] hwspinlock_user gatemp:请求了10个 hwspinlocks
    [2.262208] AIC_DVDD:由 EVM_3V3_SW 供电
    [2.269082] DaVincia-McASP 48464000.McASP:DAI 是共享的
    [2.274952] DaVinciASP 48468000.McASP:已启用勘误表 i868变通办法
    [2.282224] Davinci-McASP 48474000.McASP:DAI 是共享的
    [2.287536]达芬奇-McASP 48474000.McASP:已启用勘误表 i868变通办法
    [2.294714] DaVincia-McASP 4847c000.McASP:无效的 tdm 插槽:0
    [2.301790] OMAP-HDMI-AUDIO omap-hdmi-audio.0.auto: snd-so-dumul-dai <-> 58040000编码器映射正常
    [2.322724] NET:注册协议系列10.
    [2.338027] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [2.343223] NET:注册协议系列17.
    [2.347973]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [2.352406] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [2.359323]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.365544]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.372245]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
    [2.378496]添加了电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 的别名
    [2.386732] TI OMAP4 +器件的电源管理。
    [2.391837]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [2.398728] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
    [2.416348] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [2.421276] OMAP_hsmmc 4809c0.MMC:获得了 CD GPIO
    [2.466520] ASOC-simple-card sound@0:tlv320aic3x-hifi <->48468000 McASP 映射正常
    [2.486639] asoc-simple-card jamr3_sound:tlv320aic3x-hifi <->48474000.McASP 映射正常
    [2.517767][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [2.524409][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [2.531686] omapdss 错误:HDMI I2C 主机错误
    [2.539933][DRM]启用 DMM 回绕滚动
    [2.548931]控制台:切换到彩色帧缓冲器器件128x48
    [2.559036] omapdrm omapdrm.0:fb0:omapdrm 帧缓冲器件
    [2.595414][DRM]在次要0上初始化 omapdrm 1.0.0 20110917
    [2.601365] omapdss 错误:HDMI I2C 主设备错误
    [2.606833] TVP5158 1-0058:无法连接到 OD_PROBE
    [2.611958] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [2.625297] AIC_DVDD:正在禁用
    [2.628621] ldousb:正在禁用
    [2.631993] ALSA 器件列表:
    [2.634969]#0:DRA7xx-EVM
    [2.637867]#1:HDMI 58040000编码器
    [2.641713]#2:DRA7xx-JAMR3
    [2.645464]正在等待根设备 PARTUUUUID=77de00F1-02...
    [3.010941] omapdss 错误:HDMI I2C 主机错误
    [3.192486] mmc2:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
    [3.202576] mmc2:地址1234处的新型高速 SDHC 卡
    [3.218427] mmcblk0:mmc2:1234 SA08G 7.29 GiB
    [3.224381] mmcblk0:P1 P2
    [3.228229] TVP5158 1-0058:无法连接到 OV_PROBE
    [3.342263] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [3.350426] VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
    [3.36788] devtmpfs:已安装
    [3.371000]释放未使用的内核内存:332K (c08ef000 - c0942000)
    [3.377391]此架构没有内核内存保护。
    [3.706402] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [3.743815] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、16位熵可用)
    [3.757772] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、16位熵可用)
    [3.769129] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [3.787586] systemd[1]:检测到架构 ARM。

    欢迎来到 Arago 2016.12!

    [3.826993] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [3.905344]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
    [3.918725]随机:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
    [3.932197]随机:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
    [3.977290]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、19位熵可用)
    [3.994363] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、19位熵可用)
    [4.146485]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、22位熵可用)
    [4.155990]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、23位熵可用)
    [4.165848] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、23位熵可用)
    [4.513747] systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
    [4.521622] systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    [4.529355] systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sysinit.target/start 的依赖
    [4.537659] systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
    [4.547134] systemd[1]:已删除 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
    [跳过]找到订购周期,跳过 alignment.service
    [4.577623] systemd[1]:侦听日志插座(/dev/log)。
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [4.595285] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [4.615531] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [4.646542] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [4.675297] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [4.717622] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    [4.745466] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [4.775870] systemd[1]:已创建切片系统切片。
    [确定]已创建切片系统切片。
    [4.805908] systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。
    [确定]已创建片 system-Getty.slice。
    [4.835290] systemd[1]:已达到目标层面。
    [确定]已到达目标层面。
    [4.855828] systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [4.885391] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [确定]侦听 Syslog 套接字。
    [4.905368] systemd[1]:侦听名为 Pipe 的/dev/initctl 兼容性。
    [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [4.935415] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [4.965270] systemd[1]:已达到目标路径。
    [确定]已到达目标路径。
    [4.985359] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    [5.015375] systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
    [确定]收听日志套接字。
    [5.065314] systemd[1]:正在安装临时目录...
    正在安装临时目录...
    [5.097297] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    正在启动加载内核模块...
    [5.127614] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [5.185495] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记账服务...
    [5.207384] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    正在安装调试文件系统...
    [5.237793] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [5.257263] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [5.267858] systemd[1]:正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    [5.307532] systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
    正在启动设置虚拟控制台...
    [5.330616] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [确定]已安装调试文件系统。
    [5.3555454] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [5.385424] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [确定]已挂载的临时目录。
    [5.415569] systemd[1]:已启动日志服务。
    [确定]已启动日志服务。
    [失败]启动加载内核模块失败。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-modules-load.service'。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [确定]已启动设置虚拟控制台。
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/media/ram...
    安装/var/volatile...
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    正在开始应用内核变量...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [确定]已安装/var/volatile.
    [确定]已安装/media/ram.
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [确定]已开始应用内核变量。
    [6.319490]无法在虚拟地址 ffefe1d8处处理内核分页请求
    [6.326782] PgD = ee34d800
    [6.329498][ffefe1d8]*PgD=80000080007003,*PMD=affae003,*Pte=00c00000
    [6.336300]内部错误:Oops:207 [#1]抢占 SMP ARM
    [6.341805]链接的模块:
    [6.344876] CPU:0 PID:208 Comm:udevadm 未被污染4.4.45-脏 污#2
    [6.351339]硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
    [6.357453]任务:edf0aa00 ti:edeb6000 task.ti:edeb6000
    [6.362876] PC 处于 handle_mm_FAULT+0xd94/0x12f4
    [6.366797] LR 位于 handle_mm_FAULT+0xd94/0x12f4
    [6.372316] PC:[ ] LR:[ ] PSR:60030113
    [6.372316] sp:edeb7e10 IP:edeb7e10 fp:edeb7eac
    [6.3839] R10:7fa3b000 R9:000001d8 R8:ee45f6f8
    [6.389081] r7:efee827c r6:ee45f6c0 r5:ffe000 r4:ede072a0
    [6.395631] r3:00000777 r2:00000777 r1:00000000 r0:ee45f6f8
    [6.402181]标志:模式 SVC_32 ISA ARM 段用户的 FIQ 上的 nZCv IRQ
    [6.409343]控制:30c5387d 表:ae34d800 DAC:fffffffffd
    [6.415108]进程 udevadm (pid:208、栈限制= 0xedeb6210)
    [6.421134]栈:(0xedeb7e10至0xedeb8000)
    [6.425504] 7e00: edeb7e34 edeb7e20 c0182ed8 c0182084
    [6.433713] 7e20:ee34dbc0 00000000 edeb7e4c edeb7e38 00000000 00000000 ede53b00 ede90fe8
    [6.441922] 7e40:c0947590 00000fe8 ede90000 00000040 00000000 00000000 dad6775f 00e00000
    [6.450130] 7e60:00000001 eec0b400 00000001 00000000 ee45f6c0 ee34dbc0 7fa3b054 edf0aa00
    [6.45839] 7e80:edeb7eac edeb7fb0 edf0aa00 e45f6c0 00000a07 7fa3b054 e45f6fc 00000055
    [6.466549] 7ea0:edeb7efc edeb7eb0 c001ce88 c00f8fe0 00000000 edf5cd80 edeb7f80 c0183770
    [6.4757] 7ec0:00001000 00001000 00000800 00000000 edeb7f4c c0948edc 00000a07 c001cc00
    [6.482966] 7ee0:7fa3b054 edeb7fb0 00000000 0001bfb0 edeb7fecedeb7f00 c0009298 c001cc0c
    [6.491174] 7f00:00000001 edf5cd88 00000000 00000022 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000
    [6.499382] 7f20:edeb7f74 00000020 b6f85000 edf5cd80 edeb7f80 00001000 c000fc84 edeb6000
    [6.507589] 7f40:edeb7f7c edeb7f50 c012061c c011fcd0 00000000 edf5cd80 edf5cd80
    [6.515797] 7f60:b6f85000 00001000 c000fc84 edeb6000 edeb7fa4 edeb7f80 c0120f08 c01205a8
    [6.524006] 7f80:00000020 00000000 7fa38ee8 b6eb207a 60030030 ffffff 30c5387d 30c5387d
    [6.532215] 7fa0:00000000 edeb7fb0 c0014100 c000926c 7fa39050 00001009 00002009 0001bfb1
    [6.540424] 7fc0:00001008 7fa39048 7fa3b050 b6f487a8 7fa3a050 00000000 0001bfb0 bee756f0
    [6.548632] 7fe0:7f684d40 bee755a8 00000000 b6eb207a 60030030 ffffff f1277724 65c776d5
    [6.556837]回溯:
    [6.559300][ ](handle_mm_FAULT)从[ ](do_page_FAULT+0x288/0x358)
    [6.567420] R10:00000055 R9:ee45f6fc R8:7fa3b054 r7:00000a07 R6:ee45f6c0 R5:edf0aa00
    [6.575310] R4:edeb7fb0
    [6.577857][ ](DE_PAGE_FAULT)从[ ](do_DataAbort+0x38/b8)
    [6.585540] R10:0001bfb0 R9:00000000 R8:edeb7fb0 r7:7fa3b054 R6:c001cc00 R5:00000a07
    [6.593433] R4:c0948edc
    [6.5979][ ](DO 数据中止)从[ ](_dabt_usr+0x40/0x60)
    [6.603401]异常堆栈(0xedeb7fb0至0xedeb7ff8)
    [6.608469] 7fa0: 7fa39050 00001009 00002009 0001bfb1
    [6.616679] 7fc0:00001008 7fa39048 7fa3b050 b6f487a8 7fa3a050 00000000 0001bfb0 bee756f0
    [6.624887] 7fe0:7f684d40 bee755a8 00000000 b6eb207a 60030030 ffffff
    [6.631523] R8:30c5387d r7:30c5387d R6:ffff R5:60030030 R4:b6eb207a
    [6.638283]代码:ebfc977a e1a05000 e1a00008 eb160a31 (e18520d9)
    [6.644449]--[结束线迹482461f0c0a1fe4c ]--
    [6.649104]注:udevadm[208]使用 preemp_count 2退出
    [27.355087]信息:RCU_Preempt Detected detecteds on CPU/ tasks:
    [27.360773](由0检测到、t=2102个 Jiffies、g=-69、c=-70、q=82)
    [27.366810]查看所有 QSes,最后一个 RCU_preempt kthread 活动2102 (-27276-29378),jiffies_thinger_next fqs=1,root ->qsmask 0x0
    [27.378157] udevadm R 正在运行 0 208 1 0x00000002
    [27.384545]回扫:
    [27.387009][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [27.394605] r7:edeb7818 R6:00000001 R5:00000001 R4:edf0aa00
    [27.400314][ ](show_stack)从[ ](sched_show_task+bc/0x110)
    [27.408089][ ](sched_show_task)、来自[ ](RCU_CHECK_callbacks+0x918/0x92c)
    [27.416733] R5:2e86d000 R4:c09416c0
    [27.420333][ ](RCU_CHECK_callback)、来自[ ](update_process_times_0x44/0x6c)
    [27.429237] R10:c00a1ed8 R9:00000001 R8:ef1abc4c r7:00000006 R6:00000000 R5:edf0aa00
    [27.437128] R4:ffe000
    [27.439676][ ](update_process_times)从[ ](tick_sched_handle+0x50/0x54)
    [27.448407] r7:00000006 r6:57a16e3d r5:edeb7a38 r4:ef1abe50
    [27.454115][ ](tick_sched_handle)从[ ](tick_sched_timer+0x50/0x94)
    [27.462500][ ](tick_sched_timer)、来自[ ](_hrtimer_run_quees+0x11c/0x1ac)
    [27.471317] r7:00000000 r6:ef1abc40 r5:ef1abe50 r4:ef1abc00
    [27.477025][ ](_hrtimer_run_queue)、来自[ ](hrtimer_interrupt+0xac/0x1f8)
    [27.485842] r10:ef1abc78 r9:ef1abcb8 r8:ef1abc98 r7:ef1abc14 r6:ffffff r5:00000003
    [27.493732] R4:ef1abc00
    [27.496281][ ](hrtimer_interrupt)、来自[ ](arch_timer_handler_phys+0x38/0x40)
    [27.505272] R10:7f61c000 R9:edeb7b70 R8:00000012 r7:eec430c0 R6:c096ef48 R5:eec06d80
    [27.513163] R4:ef1b0c00
    [27.515710][ ](arch_timer_handler_phys)、来自[ ](handle_perpu _devd_IRQ+0x74/0x8c)
    [27.525229][ ](handle_perpu_devd_IRQ)、来自[ ](generic_handle_IRQ+0x2C/0x3c)
    [27.534307] R9:edeb7b70 R8:eec08000 r7:00000000 R6:00000000 R5:00000012 R4:c093f424
    [27.542113][ ](generic_handle_IRQ)、来自[ ](_handle_domain_IRQ+0x64/bb)
    [27.550846][ ](_handle_domain_IRQ)、来自[ ](GIC_Handle_IRQ+0x40/0x7c)
    [27.559226] R9:edeb7b70 R8:fa213000 r7:fa212000 R6:edeb7a38 R5:fa21200c R4:c09448dc
    [27.567031][ ](GIC_Handle_IRQ)、来自[ ](_IRQ_Svc+0x40/0x74)
    [27.574540]异常堆栈(0xedeb7a38至0xedeb7a80)
    [27.579609] 7a20: ee45f6f8 00000000
    [27.587818] 7a40:00000778 00000777 eddda0d8 00000000 ebd7b70 ebd70 7f670000 ebd7b70
    [27.596025] 7a60:7f61c000 edeb7a94 edeb7a98 edeb7a88 c00f6910 c067c680 20030113 ffffff
    [27.604231] R9:edeb7b70 R8:7f670000 r7:edeb7a6c R6:ffff R5:20030113 R4:c067c680
    [27.612041][ ](_raW_SPIN_LOCK)从[ ](unmap_single_vma+0x234/0x68c)
    [27.620338][ ](unmap_single_vMA)、来自[ ](unmap_vmas+0x5c/0x70)
    [27.628108] R10:c081e8a0 R9:c081e898 R8:00000000 r7:00000000 R6:edeb7b70 R5:ffffff
    [27.635994] R4:ede075a0
    [27.638540][ ](unmap_vmas)从[ ](EXIT_mMAP+0xf0/0x1fc)
    [27.645787] R8:ee45f6fc r7:ee45f6c0 R6:00000001 R5:edeb7ba0 R4:ede075a0
    [27.652546][ ](exit_mmap)从[ ](mmput +0x48/0xf4)
    [27.659270] R6:00000001 R5:00000000 R4:ee45f6c0
    [27.663921][ ](mmput)、从[ ](do_exit+0x2ac/0x9b8)
    [27.670645] R5:edf0ae78 R4:edf0aa00
    [27.674243][ ](do _exit)从[ ](DIE+0x24c/0x424)
    [27.680792] r7:00000001
    [27.683339][ ](裸片)从[ ](__do_kernel_FAULT.part.0+0x6c/0x1ec)
    [27.691284] R10:7fa3b000 R9:000001d8 R8:ffe1d8 r7:ee45f6c0 R6:00000207 R5:edeb7dc0
    [27.699170] R4:ffefe1d8
    [27.701715][ ](__do_kernel_FAULT.part.0)从[ ](do_page_FAULT+0x34c/0x358)
    [27.710620] r7:00000207 R4:edeb7dc0
    [27.714217][ ](DE_PAGE_FAULT)从[ ](do_DataAbort+0x38/b8)
    [27.721901] R10:7fa3b000 R9:000001d8 R8:edeb7dc0 r7:ffefe1d8 R6:c001cc00 R5:00000207
    [27.729790] R4:c0948edc
    [27.732334][ ](DO 数据中止)从[ ](_dabt_Svc+0x38/0x60)
    [27.739755]异常堆栈(0xedeb7dc0至0xedeb7e08)
    [27.744825] 7dc0:ee45f6f8 00000000 00000777 00000777 ede072a0 ffe000 ee45f6c0 efee827c
    [27.753033] 7de0:ee45f6f8 000001d8 7fa3b000 edebeac edeb7e10 edeb10 c00f9d68 c00f9d68
    [27.761240] 7e00:60030113 ffff
    [27.764737] r8:ee45f6f8 r7:edeb7df4 r6:ffff r5:60030113 r4:c00f9d68
    [27.771493][ ](handle_mm_FAULT)从[ ](do_page_FAULT+0x288/0x358)
    [27.779612] R10:00000055 R9:ee45f6fc R8:7fa3b054 r7:00000a07 R6:ee45f6c0 R5:edf0aa00
    [27.787501] R4:edeb7fb0
    [27.790046][ ](DE_PAGE_FAULT)从[ ](do_DataAbort+0x38/b8)
    [27.797730] R10:0001bfb0 R9:00000000 R8:edeb7fb0 r7:7fa3b054 R6:c001cc00 R5:00000a07
    [27.805617] R4:c0948edc
    [27.808162][ ](DO 数据中止)从[ ](_dabt_usr+0x40/0x60)
    [27.815584]异常堆栈(0xedeb7fb0至0xedeb7ff8)
    [27.820652] 7fa0: 7fa39050 00001009 00002009 0001bfb1
    [27.828861] 7fc0:00001008 7fa39048 7fa3b050 b6f487a8 7fa3a050 00000000 0001bfb0 bee756f0
    [27.837069] 7fe0:7f684d40 bee755a8 00000000 b6eb207a 60030030 ffffff
    [27.843705] R8:30c5387d r7:30c5387d R6:ffff R5:60030030 R4:b6eb207a
    [27.850466] RCU_preempt kthread 为2102个圣战而挨饿! g4294967227 c4294967226 f0x2 s3->state=0x0

    //==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== //

    请提供建议并感谢您的帮助。

    BR
    Yimin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    这是由硬件引起的。

    我们已经修复了它并关闭了这个线程

    BR

    Yimin