This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:SDIO1833直流电气特性

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651794/am5728-sdio1833-dc-electrical-characteristics

器件型号:AM5728

大家好、TI 专家、

我们的客户在 AM5728数据表(SPRS953C)中向我们发送了有关"5.7.9双电压 SDIO1833直流电气特性"的问题。 他们希望为此 I/O 使用3.4V 电压 但他们在该表中找不到合适的最大电压规格。

 问题:

 -3.4V 低于3.465V 来自表5-4的"vddshv8 3.3V 模式最大规格"。 《AM5728数据表中的建议运行条件》(SPRS953C)。

 所以、如果他们使用3.4V 的输入/输出电压、就没有问题了。

 这种理解是否正确?  如有任何通知或意见、请告知我们。

 此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这不会损坏器件、但可能会由于 I/O 到 VDDSHV8的电流泄漏而对器件寿命产生不良影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的善意。
    非常感谢您的帮助。

    我会将答案发送给客户。

    此致、