您好!
我使用 Vision SDK VXLib API 实现了直方图算法、我只需调用两个 API、DSP 上的电流为32%。
图像格式为 YUV422。 我已经完成了性能评测,以下是图像宽度= 1280、高度= 720、跨度= 2560的结果。
VXLIB_channelExtract_1of2_i8u_o8u (大约需要3414337个 CPU 周期)
VXLIB_Histogram i8u_o32u (大约需要2630963个 CPU 周期)
请指导我如何优化此算法吗?
如果需要、我可以在此处粘贴代码、请提供帮助。
谢谢、