This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3352:以太网初始化代码

Guru**** 2590530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642116/rtos-am3352-ethernet-initialization-code

器件型号:AM3352

工具/软件:TI-RTOS

函数 emac_open_v4 (文件 emac_drv_v4.c)应该如何? 我假设她单独初始化交换机的端口。 但出于某种原因,我看到了以下代码:

EMAC_MCB.port_CB[port_num].rx_pkt_CB = p_config->rx_pkt_CB;
EMAC_MCB.port_CB[port_num].alloc_pkt_CB = p_config->alloc_pkt_CB;
EMAC_MCB.port_CB[port_num].free_pkt_CB = p_config->free_pkt_CB;
EMAC_MCB.port_CB[port_num+1U].rx_pkt_CB = p_config->rx_pkt_CB;
EMAC_MCB.port_CB[port_num+1U].alloc_pkt_CB = p_config->alloc_pkt_CB;
EMAC_MCB.port_CB[port_num+1U].free_pkt_CB = p_config->free_pkt_CB;

其中 port_num 是输入参数。

接下来、代码配置两个端口的寄存器。  但是、某些结构的变量仅针对一个端口进行配置。

如果可以与使用过此驱动程序或已开发的人员交谈、 我将会显示代码中使我感到困惑的部分内容。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    NIMU 和环回单元测试项目可以演示驱动程序的用法。 不过、初始化代码似乎需要清理。

    此致、
    Garrett