This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:安装软件包时出现内核严重错误

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652020/linux-am3358-kernel-panic-while-installing-package

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

我们遇到的问题是、内核在尝试使用 dpkg-deb -i 安装软件包时报告页面分配错误

我认为内核页面未正确释放或内存碎片化。

使用的 Linux 内核为4.2.0

RAM:512MB

SD 卡:8 GB

该软件包安装在连接到系统的 SD 卡上。 封装尺寸约为800MB、SD 卡上可用的可用空间约为5 GB。 我们也尝试了200MB 的小型封装、但也出现了问题、尽管频率较低。 所有方案中的日志都是相同的。

任何提示。 可能是什么问题。 reference.e2e.ti.com/.../dpkg.txt 的附加日志

谢谢、

Karnil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您似乎没有使用 TI 提供的 Linux 处理器 SDK: www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-AM335X 您应该注意、此论坛不支持其他版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、

    感谢你的答复。 它是基于 BeagleBoneBlack 的定制板。 内核针对器件上连接的某些组件进行了定制。

    虽然我理解在这个论坛上可能不支持这一点,但我希望能得到任何有关可能出错的问题的指示。

    谢谢、
    Karnil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要获得 Debian 的支持、您应该在 www.beagleboard.org 或其他 Debian 论坛上咨询社区。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Biser 的回复。 我会将问题发布到上述社区。