工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在将 McASP 配置为适用于 DSP1内核的 AM572X 评估套件上的32通道 TDMA 从站和 NIMU (使用 TiRTOS 提供的 MLO 从 SdCard 引导)。
这两个应用都可以正常工作、但当我尝试合并这两个应用时(由于数据通过 UDP 传递并通过 McASP 传递给其他器件)、我发现 AM572X 电路板在加载应用后正在重新启动(下面是 UART 打印(持续重启))。
我的软件可能会过度写入导致此问题的任何寄存器、因为我怀疑有一个阵列变得疯狂。
我使用的是 CCSv7.2.0.13、 processor_sdk_rtos_am57xx_3_03_00_04、 pdk_am57xx_1_0_6和 NDK_2_25_01_11。
**** PDK SBL ****
****复制应用程序映像到 DDR ****:
SD Boot (SD 引导)-文件打开成功完成
版本:CSII_v_1_2_0_0
MMDS 重置完成...
正在配置 McBSP...
TDMA Rx SWI 已创建...
TDMA Tx SWI 已创建...
TDMA 任务已创建...
UDP 任务已创建...
正在启动 TiRTOS...
**** PDK SBL ****
****复制应用程序映像到 DDR ****:
SD Boot (SD 引导)-文件打开成功完成
版本:CSII_v_1_2_0_0