This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BEAGLEBN:基于 Eclipse 的项目构建

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650003/beaglebn-project-build-on-eclipse

器件型号:BEAGLEBN

您好、社区!

我正在使用源代码示例"blink"(hap_av7l_1_40_01_05)处理 HomeKit 项目、我不想使用 makefile 来创建文件"blink.out"、如何在 Eclipse 上运行此示例并创建文件".out"?

最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    什么是"具有源代码示例"blink"(hap_av7l_1_40_01_05)的 HomeKit 项目"? 您从哪里获得了它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Biser!

    我从这里下载了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    到 Minh 的儿子,

    很抱歉、我们目前仅支持使用 Linux 软件包生成文件。