This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:停止链

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650659/rtos-tda3xevm-stop-chain

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在使用 VisionSdk 3.1。

我无法在用例中运行止动链。 我尝试使用后视全景用例、在进入停止链后、我在控制台上获得了以下输出。

[IPU1-0] ================================
[IPU1-0] 链运行时菜单
[IPU1-0] ================================
[IPU1-0]  
[IPU1-0] 0:停止链
[IPU1-0]  
[IPU1-0] 1:更改显示通道(仅支持4通道 LVDS + Mosaic 用例)
[IPU1-0]  
[IPU1-0] p:打印性能统计信息
[IPU1-0]  
[IPU1-0]  
[IPU1-0]  
[IPU1-0] 输入选项:
[IPU1-0]  
[IPU1-0]    19.063868 s: 显示:正在停止!!!
[IPU1-0]    19.063990 s: 显示:停止完成!!!

我已经使用 ISS 用例、环视3D 以及单个凸轮视图进行了测试。 我收到以下断言错误

IPU1-0] 输入选项:
[IPU1-0]  
[IPU1-0]    19.578112 s: 显示:正在停止!!!
[IPU1-0]    19.578204 s: 显示:停止完成!!!
[IPU1-0]    20.010065: 显示:正在停止!!!
[IPU1-0]    20.010156 s: 显示:停止完成!!!
[IPU1-0]    20.010309 s: 算法:正在停止(algId = 3)!!!
[IPU1-0]    20.010370 s: 算法:停止完成(algId = 3)!!!
[IPU1-0]    20.010492: 显示:正在停止!!!
[IPU1-0]    20.010583: 显示:停止完成!!!
[IPU1-0]    20.010736 s: 算法:正在停止(algId = 6)!!!
[IPU1-0]    20.010858 s: 算法:停止完成(algId = 6)!!!
[IPU1-0]    20.011010 s: ISSCAPTURE:正在停止!!!
[IPU1-0]    20.011132 s: ISSCAPTURE:停止完成!!!
[IPU1-0]    20.011224 s: 显示:正在删除!!!
[IPU1-0]    20.011346 s: 显示:删除完成!!!
[IPU1-0]    20.022753 s: PXGRSRC:正在删除!!!
[IPU1-0]    20.023302 s: PXGRSRC:删除完成!!!
[IPU1-0]    20.023455 s: 显示:正在删除!!!
[IPU1-0]    20.023577 s: 显示:删除完成!!!
[IPU1-0]    20.023699 s: ISSM2MSICOP:正在删除!!!
[IPU1-0]    20.025132 s: utils:dma:free'ed CH (TCC)= 50 (50)
[IPU1-0]    20.025407 s: ISSM2MSICOP:删除完成!!!
[IPU1-0]    20.025681 s: 算法:正在删除(algId = 3)!!!
[IPU1-0]    20.027298 s: 算法:删除完成(algId = 3)!!!
[IPU1-0]    20.027481 s: 显示:正在删除!!!
[IPU1-0]    20.027603: 显示:删除完成!!!
[IPU1-0]    20.027725 s: ISS 调整器:正在删除!!!
[IPU1-0]    20.029372 s: ISS 调整器:删除完成!!!
[IPU1-0]    20.029646 s: 算法:正在删除(algId = 6)!!!
[IPU1-0]    20.029982 s: 算法:删除完成(algId = 6)!!!
[IPU1-0]    20.030134 s: ISSM2MISP:正在删除!!!
[IPU1-0]    20.031537 s: utils:dma:fre'ed CH (TCC)= 49 (49)
[IPU1-0]    20.031659 s: ISSM2MISP:删除完成!!!
[IPU1-0]    20.031842 s: ISSCAPTURE:正在删除!!!
[IPU1-0]    20.032422 s: utils:dma:free'ed CH (TCC)= 48 (48)
[IPU1-0]    20.032544 s: ISSCAPTURE:删除完成!!!
[IPU1-0]    20.286829 s:
[IPU1-0]    20.287134 s: i2cMdSubmitChan:i2c1传输到从地址0x40失败
[IPU1-0]    20.287226 s:src/bsp_deviceI2c.c @第668行:
[IPU1-0]    20.287317 s: I2C1:DEV 0x40:错误!!!
[IPU1-0]    20.287378 s:src/bsp_deviceI2c.c @第690行:
[IPU1-0]    20.287470 s: I2C1:错误超时254 ms!!!
[IPU1-0]    20.287531 s: 断言@行:361/processor_sdk_vision_03_01_00_00/vision_sdk/apps/src/rtos/iss/src/common/app_util_iss.c:0 = status:失败!!
[IPU1-0]    20.288446 s: Assertion @ Line:361PROCESSOR_SDK_VISION_03_01_00_00/VISION_SDK/apps/src/rtos/iss/src/common/app_util_iss.c:0 = status:Failed!!!


有人能帮我解决这个问题。 此外、我长时间收到此0x40器件故障错误。 我在另一个主题中提出了这个问题、但还无法解决。 它是传感器1的别名地址。 但是、由于我们删除了启动链中的断言部分、因此视频正在工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blessy、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有关于我的疑问的任何更新? 我发现在将0x01写入 OV10640 IMI 摄像头传感器的寄存器0x3012时、会发生此断言错误。 我浏览了 OV10640的数据表、该寄存器需要设置为0x01进行流处理。 那么、我如何解决该误差呢? 如果我能够解决这个问题、在控制停止链方面可能会有一些进展。 请帮帮我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blessy、

    只是为了更新您- VisionSDK 团队目前忙于处理 VisionSDK 3.2的即将发布版本、可能会出现一些响应延迟。
    希望下周他们将能花更多的时间来获得 E2E 支持。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abraham、

    能否在 IssSensor_Stop 之前检查 BspUtils_appDeInitUB960 API 是否正在被调用?
    如果是、则停止可能会失败。 在这种情况下、您可以更改对 IssSensor_Stop 和 BspUtils_appDeInitUB960的调用顺序、或注释掉 OV10640_Stop 下的代码。
    停止将不起作用、因为 UB960已被取消初始化。

    此致、
    Brijesh