This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VisionSDK 2.10 Eigen 库支持

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650689/visionsdk-2-10-eigen-library-support

大家好、

我将使用 VSDK 2.10 for Linux。

VisionSDK 2.10是否在任何内核上支持 Eigen 库?  

期待您的回复。

此致、

Aditi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditi、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditi、

    只是为了更新您- VisionSDK 团队目前忙于处理 VisionSDK 3.2的即将发布版本、可能会出现一些响应延迟。
    希望下周他们将能花更多的时间来获得 E2E 支持。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditi、

    发布的 VISION SDK 不支持 Eigen 库。 但话虽如此、您可以交叉编译 Eigen 库并将其移植到 Linux 上。 Eigen 库仅依赖于 C++并使用简单的 CMake、因此应该可以交叉编译并为 Linux 编译。

    此致、
    Brijesh