请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DM385 您好!
我想通过 mipi csi2接口将 Sony CMOS 传感器 IMX 230连接到 dm385处理器。 我想知道下面的配置是轻的吗?
CSI2_DX[0]-------------------------- MIPI_CLK_n
CSI2_DY[0]---------------------- MIPI_CLK_p
CSI2_DX[1]----- MIPI_DAT0_n
CSI2_DY[1]----- MIPI_DAT0_p
…………
CSI2_DX[4]------------------------------------------ MIPI_DAT3_n
CSI2_DY[4] MIPI_DAT3_p
CSI2_DX[X]和 CSI2_DY[X]来自器件引脚章节中的 DM385数据表。 MIPI_CLK 是 CSI2接口的时钟通道、MIPI_DATx 是数据通道。