This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:自定义电路板重启问题

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642425/linux-am5728-custom-board-reboot-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、

最近、我们设计了一个用于视频捕获的定制板。我们的板从 eMMC 引导、在内核启动后、它将重新启动几次、更糟糕的是、它可能会无限地重新启动。

我们没有使用 GP EVM 用于复位电路板的 RSTOUTn 引脚、 我们的 RSTOUTn 引脚为悬空引脚、我们还尝试上拉引脚、但它不起作用。5728中是否存在任何重启机制会导致此问题。如果是这样、我应该在 SDK 中做什么更改。我还发现电路板几乎重新启动 相同的位置显示如下(结尾将附加整个日志文件)。我们在 eMMC 中使用的内核在 EVM 板和旧版本板中表现良好。我们使用的 PLSDK 是 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.00.00.04。

欢迎对这方面的任何见解。

日志文件:e2e.ti.com/.../reboot-issue-boot-log.txt 


注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
将通知相关软件包。 您应该这样做
在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
此外、还应移除相关封装
(小部分
(小部分
[确定]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
[11.061955] FAT-FS (sda1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[确定]已启动 uim-sysfs.service。
正在启动 rc.pvr.service ...
[11.194952] PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
[确定]已启动 rc.pvr.service。
正在启动 weston.service ...
[确定]已启动 weston.service。
正在启动 tiipclad-demon.service ...
正在启动 telnetd.service ...
[确定]已启动 tiipclad-demon.service。
[确定]已启动 telnetd.service。
正在启动 thttpd.service ...
[确定]已启动 thttpd.service。
正在启动 rng-tools.service ...
[确定]已启动 rng-tools.service。
正在启动 SYSV:kdump 脚本提供以下支持:...
[失败]启动 SYSV 失败:kdump 脚本提供支持:。
有关详细信息、请参阅'stemctl status kdump.service'。
正在启动 gdbserverproxy.service ...
?
U-Boot SPL 2017.01-00319-gfe893f7-m脏(2017年11月24日- 23:57:07)
DRA752-GP ES2.0
尝试从 MMC2_2引导
卡未响应电压选择!
**设备 MMC 0 **错误
使用默认环境

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可能会遇到硬件问题。 请尽可能发布您的原理图。 我还通知了软件团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从软件方面来说、为了消除内核模块加载期间电路板可能重新启动的情况、您是否可以在 U-Boot 控制台中的 optargets 中添加 nomodule 并查看电路板是否会继续重新启动?
    => setenv optargets nomodule

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    事实证明、这是一个硬件问题、我们的硬件工程师已经解决了。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新!