This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如果 SYS/BISO Hwi 可以建立 PCIe msi 中断

Guru**** 2797505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651912/if-sys-biso-hwi-can-establish-pcie-msi-interrupt

尊敬的 TI 教授:

  我想使用 DSP core0作为 PCIe 与 FPGA 的 RC 通信。 我建立 SYS/BIOS 实现 IPC 通信。 我想知道是否可以使用 Hwi 接收 FPGA 发送的 PCIe msi 中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    用户可以使用 Core0在初始化阶段设置 PCIe 组件。 之后、可使用 MSI 来触发每个内核的 HWI。 通常、所有 MSI 矢量都按组拆分、每个组都以 SoC 的一个内核为目标。