This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于选择控制器的选项

Guru**** 2808455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651020/option-for-choose-controller

您好!

    我想为按钮/LED 使用至少25个 GPIO 引脚。

那么、哪种控制器更适合呢?

我想的是8051控制器。

如果情况良好、请告诉我有关 EEPROM 芯片的参考?。

我有一些、但它的存储器更少(24c04 ic)。

那么、哪个芯片具有广泛的范围并支持该控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kishan,

    您使用哪种器件?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、如果我想使用25个 GPIO 作为输入、23个 GPIO 作为输出引脚、那么我应该使用哪一个控制器。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kishan,
    首先、我谨提醒您、本次论坛将讨论 TI 汽车 SoC (片上系统)。 但请继续向我们详细介绍您的项目、我相信在座的许多人都很乐意为您提供帮助。
    我的意思是、用于按钮的25个引脚和23x LED -是这样吗?
    关于 EEPROM -您需要存储多少字节? 您喜欢哪种接口- I2C 或 SPI? EEPROM 很好、因为您可以逐字节读取它们、因此微控制器中不存在真正的限制。 此外、有些微控制器内部有一些嵌入式 EEPROM、您可能不需要外部 EEPROM。
    您的项目将会做什么? 这一点很重要、因此我们可以告诉您您是否可以节省引脚、以及是否可以使用其他资源。
    它是否会有其他外设或接口?
    对控制器的其他要求? 低价是否是驾驶要求?

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的项目用于投票机。

    因此、我对存储器大小感到困惑、但需要宽范围。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多少选民? 您将如何防止未经授权的投票? 例如,保护一名选民不参加多项投票。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我稍后会考虑保护、但首先我必须知道控制器具有许多 GPIO。 因此、我可以将用作按钮和 LED。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岐山

    我没有随机问多少选民。 选民人数取决于你需要多少记忆。 如果他们要进行自我验证、您甚至需要更多的内存。 如果他们不进行身份验证、您需要进行一些保护、以便他们不会投票超过一次。