This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:添加 Java 运行时支持

Guru**** 2796155 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651819/linux-am4378-adding-java-runtime-support

器件型号:AM4378

工具/软件:Linux

尊敬的:

我们已成功设计出基于 AM437x 并使用基于德州的操作系统的电路板。 现在我想使用 Java 运行时间。 我在论坛中发现,指出 X11可支持的 SDK 需要使用 Java 运行时间。 但似乎没有支持 X11的 SDK。 因此、我按照以下方法为 AM4378构建 X11支持 SDK

$ git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
$ cd tisdk
$./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-04.01.00.06-x11-config.txt
$ CD 生成
$。 配置/设置
$导出路径=$HOME/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64 arm-linux-gnueabihf/bin:$path
$ MACHINE=AM437X-EVM bitbake Arago-core-tisdk-image

它构建有 错误、并查找附加的终端消息.e2e.ti.com/.../log-file_2D00_sdk4.txt

请查找在构建 SDK 时创建的附加日志文件。   e2e.ti.com/.../log.do_5F00_install.26289.txt

最后、它创建了处理器 SDK 4.01.00.06。 我已按照以下步骤构建内核文件。

CD /home/rajatrao/ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-04.01.00.06/board-support/linux-4..9.41 +gitAUTOINC+e3a80a1c5c-ge3a80a1c5c
导出路径=/home/winiston/ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-04.01.00.06/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin:$path
使 arch=arm cross_compile=arm-linux-gnueabihf- distclean


我在执行" distclean "时出错。 随附的错误报告文件.e2e.ti.com/.../Error-report_2D00_distclean.txt

我执行命令来构建 zImage、如下所示。

使 arch=arm cross_compile=arm-linux-gnueabihf- tisdk_AM437x-evm_defconfig

使 arch=arm cross_compile=arm-linux-gnueabihf- zImage

执行此命令后,出现错误。 请查找所附错误 report.e2e.ti.com/.../error_2D00_zImage-built.txt

也不会立即创建 zImage。

如何在基于 AM4378 Texas 的操作系统中使用 Java 运行时间(基于 Java 的应用程序)?

如何解决上述错误以构建基于 X11的 SDK?

此致、

Winiston.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Winiston、您好!

    请安装以下缺少的实用程序:makeinfo、gawk、chrpath

    此致、
    Kemal