This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H14:RTOS/66AK2H14:

Guru**** 2592810 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642107/rtos-66ak2h14-rtos-66ak2h14

器件型号:66AK2H14

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

如何将 TI -RTOS 用于66AK2H14处理器?

我没有收到任何与此相关的文档。 请帮我解决这个问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是 TI RTOS 软件开发人员指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Software_Developer_Guide

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复
    我已经完成了上述链接、但我没有找到如何在 CCS IDE 中使用适用于66AK2H14的 TI-RTOS。是否可以共享确切的链接?
    提前感谢您的任何帮助或建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    例如、您可以使用 CCS 从 TIRTOS 加载和运行示例。

    请按照以下步骤操作:
    CD ~/ti/pdk_k2e_4_0_7/packages
    ykovachev@LIN-0373:~/ti/pdk_k2e_4_0_7/packages 来源:pdksetupenv.sh
    ykovachev@LIN-0373:~/ti/pdk_k2e_4_0_7/packages ./pdkProjectCreate.sh K2E evmK2E 小 GPIO 示例 ARM

    上面的代码为 ARM 内核的 K2G 构建 GPIO 示例项目。 您可以在~/ti/pdk_k2e_4_0_7/packages/MyExampleProjects/.中找到该项目 您可以运行 CCS、连接到电路板、加载项目构建并在电路板上运行。

    要在 PDK 中为66AK2H14的 ARM 和 DSP 内核构建所有可用工程、请运行:
    pdkProjectCreate.sh K2E evmK2E 几乎所有 ARM
    pdkProjectCreate.sh K2E evmK2E 几乎所有 DSP

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。
    我们不使用 EVM、而是使用包含"66AK2H14"处理器的定制板。 我需要向其中添加一个自定义驱动程序并构建相同的驱动程序。 为此、我需要用户手册。 您是否有任何此类 CCS 用户手册?!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是我们拥有的:
    processors.wiki.ti.com/.../Adding_Custom_Board_Library_Target_to_Processor_SDK_RTOS_makefiles
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Board_Support
    将定制电路板源代码添加到 SDK 构建系统后、您可以使用它创建项目并使用 CCS 进行编译。 或者、您也可以将驱动程序添加到 RTOS 内核/引导加载程序中。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的建议。
    了解如何添加定制电路板库、同样、我想知道如何将新驱动程序或任何应用程序添加到 TI-RTOS、然后是编译过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上述链接也是如此。

    此致、
    Yordan