This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:引导时间优化

Guru**** 2795265 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651848/linux-am5718-boot-time-optimization

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

您好!

我们已经使用 AM5718开发了 SOM。 它工作正常。 我们在启动时间方面遇到问题。 此板需要大约20秒的时间才能获得 root 用户登录。 这对于 EVM 也是相同的。 如果有人优化了时间、请告诉我所实现的时间和应用的补丁。 我们的应用程序需要不到8秒的时间才能获得 root 用户登录。 有许多 SOM 具有 IMX6Q、SAMA5D3X 等、它们使用 Armstrong 分配以7或8秒的时间进行引导。还有有关引导时间的用户指南。 其中、如中所示、优化后没有示例日志。

提前感谢。

此致、

N. V.Subbaiah。