This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:具有 CSI2和 USB3接口的 EVM

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5706, TMDXIDK5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650321/am5706-evm-with-csi2-and-usb3-interface

器件型号:AM5706
主题中讨论的其他器件: TMDXIDK5718

代表客户;  

器件:AM5706

您好!
我想评估 AM5706上的“CSI2/VIP-DDR3-USB3”吞吐量。 此外、我还了解如果是评估 AM5706、则应使用 TMDXIDK5718。
而 TMDXIDK5718在 PCB 上没有 CSI2模式。 VIP 的引脚已被保留。

我真的很感激在评估"CSI2/VIP-DDR3-USB3"吞吐量时应使用哪种 EVM?

此致、
日本冈山市

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsuyoshi、
    我们、目录处理器、没有符合您的标准的电路板。 我们的 EVM 旨在尽可能多地满足广泛的市场和工业市场使用案例、遗憾的是、我们无法涵盖所有使用案例。 客户可以开发自己的电路板并在自己的原型上检查吞吐量。 如果需要、我们可以查看原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rogerio-San、

    感谢你的答复。  我们将尝试传达您建议的当前状态。

    此致、
    日本冈山市