This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:GPIO 功能启用

Guru**** 2801425 points

Other Parts Discussed in Thread: DM388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650719/dm388-gpio-feature-enable

器件型号:DM388

您好!

  我们正在使用具有 IPNC RDK 3.9.1的 DM388 CSK。 我们希望使用 GPIO 启用 OSD。

 如何为 OSD 启用 GPIO? 此外、如何获取与 GPIO 驱动程序相关的器件 ID 和所有其他参数?

此致、

Amit Soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、使用 GPIO 启用 OSD 意味着什么?
    请您解放吗?

    3.9.1 RDK 支持 OSD 功能、可在视频上显示徽标、名称、fps 等。 这可通过您的 Web 应用程序进行配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravikiran、您好!

          实际上、在 DM388 CSK 中。 有10个 GPIO 引脚、我们可以将4个引脚用于用户接口。 因此、我希望使用这些 GPIO 引脚作为中断、并启用和禁用 OSD。

         我该怎么做?

    此致、

    Amit Soni