This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux的 μ C/TDA2EVM5777:TDA2x CPU 板 SD 引导

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641678/linux-tda2evm5777-tda2x-cpu-board-sd-boot

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

大家好

我有一个 tda2x CPU 板、现在我已经制作了 SD 卡用于启动、然后连接到显示器(通过 CPU 板上的 HDMI 端口)、电源已接通、但显示器没有反应、我不知道为什么、请帮我。

我是否需要另一个视觉板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的 VisionSDK 是哪个版本?
    您是否在 UART 控制台上看到任何输出?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我使用以下代码:processor_sdk_vision_03_01_00_00_setuplinux.bin、可能是我在制作 SD 时出错了。
    您能否为我提供需要复制到 SD 的文件?
    我的电子邮件是229370649@qq.com、非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    安装 processor_sdk_vision_03_01_00_00_setuplinux.bin 后、请按照 docs/linux/VisionSDK_linux_UserGuide.pdf 中的说明进行操作。

    首先、您需要根据"2.4软件安装和设置"准备设置(包括克隆内核、U-boot、vsdk 补丁等)
    然后、您必须根据第"3章构建 SDK。 构建"。
    之后、您可以根据"4.2准备 SD 卡和引导"一章准备 SD 卡、并使用"4.3运行演示"中描述的步骤对其进行测试

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的器件、但我在2.4.2.1中有一个问题

    "$>git am ./linux-kernel-addon/kernel-patches。/*
    memcahe.ko 源文件
    VISION_SDK 还需要其他内核模块、请确保源代码位于何处
    在$INSTALL_DIR/ti_compon成分/os_tools/linux/kernel/linux-kerneladdon/memcache 下、默认情况下安装时会出现此错误"

    我没有找到 为什么是 memcahe.ko?
    再次感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    运行“git am ./linux-kernel-addon/kernel-patches /*”命令时是否看到任何错误?
    $INSTALL_DIR/ti_compon成分/os_tools/linux/kernel/linux-kerneladdon/memcache 目录中是否有任何文件?
    构建内核时应生成 memcahe .ko。

    此致、
    Yordan