器件型号:TDA2EX17EVM
大家好、
我正在使用 TDA2Ex 板并使用 Vision SDK 2.12.3代码。
我们正面临时序问题。
当 CAN FD 帧被发送时、预计的传输时间应该在80usec 到120usec 之间、但是对于传输一个 CAN FD 帧、我们的引导加载程序所花费的时间大约为1.2ms。
同样、对于一个 CAN FD 帧的接收、大约时间应为100 μ s 至150 μ s、但观察到的时间为2.1毫秒。
其中一种可能的解决方案是在 A15内核上使用引导程序时启用 A15内核的高速缓存。是否有人可以帮助我们配置相同的。
谢谢、此致、
Ashish