This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:我对 TMS320C6678的引导时间缩短有2个问题。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650616/tms320c6678-i-have-2-questions-about-booting-time-reduction-of-tms320c6678

器件型号:TMS320C6678

我对 TMS320C6678的启动时间缩短有2个问题。 我正在使用 KINTEX7和 TMS320C6678开发板。 配置与 TMSD6678EVM 板相同。 当前开发板的引导顺序是检查6678内部引导程序、并在 EEPROM 中引导 IBL 引导程序后从 NOR 闪存加载程序数据。

以下是2个问题。

 -当前开发板的启动时间为8秒,我想缩短时间,时间不超过1.6秒–您能告诉我是否可能。

-您能告诉我 TMS320C6678的最小/最大启动时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们将在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如有帮助、请查看此链接 :e2e.ti.com/.../343145

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的详细信息。

    但是、我们开发了基于 EVM 的电路板。
    EMIF 也不能连接到当前板。

    请联系我们。

    1.是否可以按照以下步骤将其缩短到1秒以内?

    2. EVM 板上是否可以安装?

    3、即使使用 SPI NOR 也可以缩短启动时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供的详细信息。

    但是、我们开发了基于 EVM 的电路板。
    EMIF 也不能连接到当前板。

    请联系我们。

    1.是否可以按照以下步骤将其缩短到1秒以内?

    2. EVM 板上是否可以安装?

    3、即使使用 SPI NOR 也可以缩短启动时间吗?

    确认链接-(e2e.ti.com/.../343145)

    上电复位后、像这样运行

    FPGA 强制通过 I2C 引导

    IBL 初始化 PLL

    3-重新输入引导 ROM 和 C6678引导所需的引导模式。

    如果我们更新 FPGA 映像以绕过 IBL。 我们可以使用芯片版本1.0测量4.8毫秒

    我们将使用芯片版本修订版2.0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息

    但是、我们开发了基于 EVM 的电路板
    EMIF NOR 不能连接到电路板

    让我向您提出一些问题
    1.是否可以按以下顺序将时间缩短到4.8ms?
    2. EVM 板上是否可以执行以下序列?
    3.即使使用 SPI NOR 也可以缩短启动时间吗?

    ------------------------------------

    上电复位后、像这样运行

    FPGA 强制通过 I2C 引导

    IBL 初始化 PLL

    3-重新输入引导 ROM 和 C6678引导所需的引导模式。

    如果我们更新 FPGA 映像以绕过 IBL。 我们可以使用芯片版本1.0测量4.8毫秒

    我们将使用芯片版本修订版2.0