This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:全局变量的初始化

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642623/am4372-initialization-of-global-variables

器件型号:AM4372

大家好、

没有初始值的全局变量在_c_int00 ()中初始化为0。
是否有方法不在引导时初始化全局变量0?
在我在应用程序中初始化全局变量之前、我不想将全局变量的值更改为0。
我通过分步执行检查了 cint00、并确认全局变量已通过 AUTO_INIT_RTN 或 BOOT.asm 初始化为0。

我附上我确认的项目。

e2e.ti.com/.../project1.zip

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是什么软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser - San、

    感谢你的答复。
    此问题通过在链接器命令文件中使用 type = NOINIT 来解决。

    此致、
    Sasaki