Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM368
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM368 大家好、
我正在 Leopard 板368上的 TMS320DM368控制器上工作、该板与 TI DVSDK 4_02_00_006一起运行。
我正在尝试从 SD 卡及其编译正确引导、并且在使我能够创建可引导的 SD 卡之后。
但在使用 mt9p031传感器启动 LI 5M03摄像头设备时,未检测到。
我遇到以下错误
"mt9p031 1-005D:未检测到 MT9P031芯片、寄存器读取 ffffff87
VPFE-CAPTURE VPFE-CAPTURE:v4l2子设备 mt9p031寄存器失败"
在哪里需要配置 mt9p031设备?
此致、
Sanath Rai