This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:DDR3更换

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642604/am3352-ddr3-replacement

器件型号:AM3352

大家好、

  我们需要在  AM3352板上将"DDR3 MT41K256M16HA-125:E"替换为"MT41K256M16TW-107:P"。

根据 AM335x TRM、DDR3/3L 最大数据速率为800MHz。

我们是否可以将原始配置应用于新的 DDR3芯片?

如果不是、您能提供一些建议吗?  

例如。  "MT41K256M16TW-107:P"的 CAS 延迟为13。 AM335x 最大 CAS 延迟支持为11。

我们 不知道如何正确配置新的 DDR3芯片。

谢谢。

上图来自 P.932@TI AM3352 TRM

上图来自 Micron DDR3L SDRAM  MT41K256M16TW-107:P 规范

 

此致、

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    作为最低要求、您需要重新计算 EMIF 时序。 有关详细信息、请参阅 processors.wiki.ti.com/.../AM335x_EMIF_Configuration_tips。 对于您的存储器、CL=13在1.07ns DDR 时钟周期内有效、而最小 AM335x 时钟周期为2.5ns。