This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:单天线接收器应用中 RFSDK 支持的最快采样率是多少

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2L06, RFSDK, ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649835/66ak2l06-what-are-the-fastest-sample-rates-supported-by-rfsdk-for-single-antenna-receiver-application

器件型号:66AK2L06
主题中讨论的其他器件: RFSDKADC12J4000

我们有一个宽带接收器应用、我们目前在 C6678上运行、该应用具有昂贵的 FPGA、可在200MSPS (I/Q)下进行 DDC 和调优。  我们正在考虑 将66AK2L06与 ADC12J4000配合使用、而使用的是单天线。   我可以使用 RFSDK 支持的速率。  我不清楚在单天线接收器应用中使用 DFE 时数据吞吐量的限制是什么。

在旁路模式下使用支持的368.64速率、这是否意味着我可以 将368.64MSPS (16位 I/Q)的数据包 DMA 直接传输到其中一个 C66x 内核?  如果使用单个 DDUC、最大速率是多少?  

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    我已通知 RFSDK 团队。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RFSDK 的最快 IQ 单天线、单通道 IQ 示例为相邻市场设计2。

    这是245.76Msps 实数或122.88Msps 复数、作为一个具有旁路其他 DFE 功能的单通道。   

    相邻市场设计1使用复杂的接收架构、而相邻市场设计4使用复杂的接收架构。

    DFE 旁路限制为 IQN 速率、DFE 基带接口可支持 IQN 速率、从而实现 IQN 的进出。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joe。  如果我使用2个 DDC、这会影响通过 IQN 的输出速率、还是有其他限制?  如果我在 DFE 旁路中使用两个输入天线通道、这是否会将速率减半?  当我阅读 SPRUHX8a 文档时、这对我来说似乎不清楚?  TCI6630K2L06是这样吗?  

    此外、如果我将 BBRx 格式器设置为8位 IQ 格式、我能否将输出速率加倍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2个流至2个 Rx 通道输出、将流和基带 IQ 减少至92.16Msps。

    8位 IO 不会增加输出速率、它使用 I 和 Q 的前8位而不是前16位 I 和 Q

    此致、
    Joe Quintal