This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM57X:无法创建面向 DSP 的 McASP 项目

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651497/rtos-processor-sdk-am57x-cannot-create-mcasp-projects-targeting-dsp

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试使用最新版本的 Processor SDK RTOS pdkProjectCreate.sh 脚本为 evmAM572x 生成 McASP 示例项目。

我正在运行具有以下选项的脚本:

pdkProjectCreate.sh AM572x evmAM572x 小尺寸 McASP 所有 DSP 

我认为我的 CCS 安装缺少文件或配置错误、因为我收到错误"!error:device is 'null' or is currently not recognized by CCS。 请参阅"帮助">"检查更新"或访问 CCS App Center 以获取最新的器件支持。" 创建脚本时的示例。 我在 CCS 中安装了 Sitara 器件支持、C6000器件支持和 C6000多核器件支持。 如何修复此错误?

谢谢、

Matt Mckee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否使用了 CCS 7.2? 安装 CCS 后、您是否运行 CCS 以让它检测和注册所有 RTSC 软件包?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 Linux 上使用 CCS 7.2、是的。 CCS 7.2的这个安装已经运行、甚至被用于生成和构建与我遇到问题的完全相同的 McASP 项目的 ARM 版本。

    谢谢、

    Matt Mckee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、问题仅在于生成 DSP 项目? 由于 CCS 中安装了 Sitara 器件支持、C6000器件支持和 C6000多核器件支持、因此我认为没有任何问题。 维基提到:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Getting_Started_Guide

    适用于 AM335x、AM437x、AM57x 的 Sitara AMX 处理器
    66AK2x 多核 DSP + ARM 处理器和 C66x KeyStone 多核 DSP、适用于 K2E、K2G、K2H、K2K、K2L、 C665x、C667x
    适用于 OMAP-L1x 的 OMAP-L1x DSP + ARM9处理器
    适用于 C674x 的 C6000功耗优化 DSP

    是否可以完全重新安装 CCS 并尝试?

    此致、Eric