This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK6748:upp 连接器、电缆和扩展适配器。

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650382/tmdslcdk6748-upp-connectors-cables-and-expansion-adapters

器件型号:TMDSLCDK6748
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

您好!

  我担心的是、我计划使用 UPP 端口(FFC/FPC 0.5 mm)连接到 ADC、但在 IT 扩展适配器上找不到完全组装的 FPC/FFC 0.5连接器。 至少应该有一个 lCDK 附带的解决方案、甚至只是提到这种情况。

拉巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知设计团队。 他们将直接在此处发布反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rabah、
    与其他 TI 处理器一样、6748上的引脚与多种功能复用。 在指定开发板时、我们必须选择我们认为大多数客户都需要的接口。 未选择 UPP 作为6748的接口。 很抱歉、该电路板未提供您开发所需的平台。
    此致、Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我想将 DSP/BIOS upp 驱动程序与 C6748 lcdk 上的 tirtos_C6000_2_00_01_23 BIOS 一起使用。 我找到了一个将其与 SYSBIOS (e2e.ti.com/.../457981)结合使用的线程。

    能否将 DSP/BIOS upp 驱动程序与 tirtos_C6000_2_00_01_23一起使用?

    我找到了一个链接到 LogicPD 网站以获取其 GEL 文件、CCS 安装程序和 BSL (e2e.ti.com/.../321280)的线程。但它不再链接到这些文件。

    在哪里可以找到 LogicPD 的 UPP 示例 GEL 文件、CCS 设置和 BSL 文件?

    此致
    拉巴
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rabah、
    您的问题已转移到软件、我没有资格回答。 我正在通知相关人员。
    此致、Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rabah、

    您可以在下面列出的软件开发工具下找到这些文件。
    support.logicpd.com/.../OMAP-L138SOM-M1(EVM).aspx

    您似乎需要注册产品才能访问下载内容。
    support.logicpd.com/.../Default.aspx

    在另一个线程中、看起来他们能够将其从 DSP/BIOS 移植到 SYS/BIOS 并使 upp 驱动程序正常工作。 如果需要指导、您可以参考以下文档。
    processors.wiki.ti.com/.../BIOS_Driver
    processors.wiki.ti.com/.../BIOS

    您可以随时发表任何其他问题或问题的回复。

    最棒的
    Sahin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahin、

      感谢您投入宝贵的时间和精力。 实际上、我已经切换到 DSP/BIOS 5.42来使用 UPP、McASP 和 UART 的 pspdrivers_01_30_01驱动程序。

    我有 C6748 LCDK。 CCS7.3和 EDMA3_1_11_00_03。

    我正在尝试使这些外设的示例正常工作、但它们无法正常工作。 它们正在构建、但未在电路板中执行。 我的意思是执行是、我没有获得任何输出、而是进程没有达到"main"。 我还尝试创建一个新的 DSP/BIOS 项目(hello.c)、同样的问题仍然存在。 未到达 main。

    我已经阅读了 DSP/BIOS 5.4x 及其 API 的用户指南。 BIOSPSP 指南...等等 老实说、我不知道如何调试这个问题、但我认为这个问题与内存分配和/或引脚多路复用有关、因为这些示例针对 evm6748平台。 我还读过.bss 和 B14寄存器、但在检查后、我无法发现任何数据分配错误。

    我非常感谢您在这方面的帮助、因为我很快就有一个应用程序可以交付。

    非常感谢

    拉巴  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rabah、

    您可以尝试禁用 CCS 调试属性中的自动运行至主功能并单步执行代码。 这可以帮助我们缩小启动过程中挂起的位置。

    最棒的
    Sahin