This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:TDA3xEVM 上的 UB954/3

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641789/rtos-tda3xevm-ub954-3-on-tda3xevm

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:TI-RTOS

您好!

 我能否检查 UB953和 UB954EVM 与 TDA3x EVM 的通信? 我想使用 UB953中的色条、该颜色条由 UB964接收并由 TDA3x 显示。

PSDK VISION 3.01中是否有任何合适的用例?   

此致、
肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenshow、

    我建议使用 ISS 捕获(CSI2捕获)驱动程序演示应用程序、而不是用例。
    当前的演示应用程序位于\ti_component-drivers\pdk\packages/ti\drv\v\vps\examples\captureIs\src\CaptureIs_main.c、可从 UB954中捕获色条。

    此演示应用可根据需要进行增强。 建立连接后、便可开发用例。

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、sujith、

    感谢您的建议。
    我尝试使用 PDK 示例进行检查。

    此致、
    肯什