This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8167:TMS320DM8167紧急帮助

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/642154/tms320dm8167-tms320dm8167-urgent-help

器件型号:TMS320DM8167

尊敬的 Genius 同事:

我的客户 Hikvision 正在使用 TMS320DM8167ACYG2、他们有疑问。 它是否支持 PCIe 8位读取? (readb())

它似乎读取寄存器32位。

非常感谢你们的热情帮助和感恩节快乐:)~

Asher Zhou  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Asher、

    否、DM816x PCIe 不支持8位读取。

    查看 DM816x TRM 部分:

    17.1.3不支持的功能
    PCIESS 不支持以下功能:
    涉及少于4字节的出站事务

    17.2.3.7涉及少于4字节的出站事务

    另请查看以下 e2e 线程:

    e2e.ti.com/.../156136
    e2e.ti.com/.../567977

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asher、

    如果这回答了您的问题、请关闭/验证/解决此主题。

    此致、
    帕维尔