主题中讨论的其他器件:TDA2HV
工具/软件:TI-RTOS
大家好、
我们正在开发 ADAS 的 TDA2x 平台。在该平台中、我们使用 TDA2HV 处理器设计了定制板。在我们的项目中、我们将进行连接
4个摄像头传感器作为使用接口 LVDS 的输入、3个显示器作为使用 LVDS 接口的输出。摄像头的输入为16位 YUV422、显示器的输出为16位 YUV422。其中2个摄像头的显示分辨率为800x480、1个摄像头的显示分辨率为1280X320。
我们将在 HDMI 显示屏上获得正确的显示输出。 但是、当我们在800x 480 LCD 显示屏上显示摄像头的 YUV 422数据时、我们无法获得正确的视频(它在两侧显示一些绿色)。
根据您的视频移植指南、我们发现 TDA2x 平台不支持 BT.1120 (YUV422)模式。 请确认
我们在下面列出了对它的查询。
1) 1)我们能否在800x480 LCD 上显示 YUV422 16位数据?
2) 2)如果是、那么在我们的案例中、应该显示什么参数配置?
如果您需要我们方面的更多信息、请告知我们。
谢谢、
Parth Modi