This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:随 VISION SDK 一起运行 Android

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651525/linux-tda2evm5777-running-android-along-with-vision-sdk

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

大家好、

我想在双 A15内核和基于 SYS/BIOS 的摄像头上运行 Android M (来自处理器 SDK - DRA7)、并使用 M4 + DSP +其他内核主机显示用例。

我知道 Android 使用 omapdrm 驱动 DSS、而 vision SDK 使用 IPC 通过链路和链路配置 DSS。

如何在 Android (A15上)和 VISION SDK - BIOS (M4上)之间共享显示

请提供您的意见。

谢谢、

Prabhuraj

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhuraj、您好!

    我认为您可以使用强大的 RVC -它具有在 A15上运行的 IPU 和 HLOS 之间共享 DSS 的机制。 您可以查看此帖子底部的链接:
    e2e.ti.com/.../2324209

    我还聘请了强大的 RVC 专家、以了解更多详细信息。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Yordan 的宝贵答复。

    我尝试从 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Android_Automotive 下载可靠的 RVC
    看起来需要 TI 的许可。

    等待强大的 RVC 专家提出意见。

    谢谢、
    Prabhuraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhuraj、您好!
    由于 Yordan 已对另一个线程链路做出响应、显示管道在 M4和 MPU 之间共享。 有一个图显示了"MPU 和 IPU 之间 DSS 显示管道共享"。 基本上、Vision SDK (M4)将使用 VID2和 VID3流水线、而 Android (MPU)将使用 VID1和 GFX 流水线。
    为了实现显示共享、Vision SDK"starterware"将启用和处理特定的 DSS 位。 当 Android 内核启动时、DSS 驱动程序将需要启用和处理其他特定的 DSS 位。

    如果您对位于6.1.3之上的强大 RVC 附加 SDK 软件包感兴趣、则可能需要联系 TI 本地支持部门、以便通过 MySecureSW 进行访问: www.ti.com/.../autopagepreview.tsp (最新版本:强大的 RVC 4.0)
    强大的 RVC 附加 SDK 封装仍处于 NDA 状态。

    谢谢。
    //好友
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Buddy。 将与当地 TI 支持部门取得联系。

    此致、
    Prabhuraj