This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA756:硬件设计相关查询

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651324/dra756-hw-design-related-queries

器件型号:DRA756
1. PMIC 电源 I/P (所有 SMPS I/p)是否可以是5V 而不是3.3V? 在 EVM 设计中、PMIC SMPS I/p 由3.3V 电源供电。
  您是否预见到此方法有任何问题? 与 J6 EVM 一样、我们的电压 I/P 为5V、而不是12V、因此需要知道 PMIC I/P 是否可以是5V 而不是3.3V。
2. Sysboot 信号与 VOUT3复用。 用于启动配置的上拉/下拉电阻器是否会导致 VOUT I/F 中出现任何问题? 还是最好通过外部总线开关来实现它?
DRA756或 PMIC 中的 CMOS 电池供电 RTC 实施方案-是否有与此相关的应用手册?  
4、我们能否在 DRA756中将任何 GPIO 配置为中断? 或者是否有任何特定的单个中断可以生成中断?  
5. DRA756版本 B 是否有任何勘误表? 如果是、您可以与我们分享一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHIL、

    EVM 中的 PMIC 精确地需要您在原理图上看到的电压。 无论如何、您的项目中的许多外设都需要3.3伏电压、因此需要3.3 V 稳压器。
    2.只要它们的额定值与 EVM 的额定值相似(10k)、就不需要其他电路
    3.您可以免费使用任何可用的外部电池供电 RTC。 例如、其中一个 TI EVM 具有 MCP79410
    4、所有 GPIO 管脚都可以产生中断
    5.看起来勘误表在 TI.com 上不可用,您需要向 TI 代表/分销商咨询。

    希望这会有所帮助。

    此致、
    STAN