This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA745:CPSW_GW 数据包 TX/RX 校验和控制

Guru**** 2794965 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651672/dra745-cpsw_gw-packet-tx-rx-checksum-control

器件型号:DRA745

您好!
我正在开发 DRA745 CPSW_GW 驱动程序、在为 IP/UDP/TCP 标头启用卸载校验和计算时遇到问题。 使用默认 EMAC 设置时、EMAC 模块不会更新 RX/TX 值。  
我的问题是、DRA74x 处理器中的 CPSW_GW 是否甚至支持互联网数据包的卸载校验和计算?
如果支持、我可以启用它吗?

此致、
Pawel Sawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pawel、

    您使用哪款 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel、

    J6/J6Eco GMAC/以太网硬件不 支持硬件校验和。 需要通过软件堆栈来完成。