This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:创建 Algorithmam 链接并验证它是否已创建

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651068/rtos-create-algoritham-link-and-validate-whether-it-has-created-or-not

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我将创建算法链接作为 convertToGray (引用 ALG_ColorToGray 链接)。

但在执行"./vsdk_linux.out"后无法看到 ALG 链接的名称

我已经完成了/vision_sdk/docs/FeatureSpecificUserGuides/VisionSDK_DevelopmentGuide.pdf 中提到的步骤

您想知道、

1.添加链接的步骤。

2.如何了解天气链接已创建或未成功创建。

创建算法链接还需要做什么其他工作。

平台详细信息、

TDA2xx、系统 BIOS、processor_sdk_vision_03_00_00_00 sdk。

此致、

Kajal Karande

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kajal、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在为 IPU 创建此算法链接。

    Regads、

    Kajal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kajal、

    有关在用例生成工具中添加对新 ALG 插件的支持、请参阅第4.2节在 vision_sdk\docs\FeatureSpecifecUserGuide\VisionSDK_UserGuide_UsecaseGen.pdf 中的工具中添加对新算法插件的支持

    如有任何问题、请告知我们
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasad、

    谢谢!!
    vision_sdk\docs\FeatureSpecificUserGuide\VisionSDK_UserGuide_UsecaseGen.pdf 中提到的步骤从我的角度看不见。
    完成了。

    但是 VISION_SDK/APPS/TOOLS/VISION_SDK_usecase_gen/中的文件是如何构建的?

    因为它不会在支持的链接列表中显示 ALG 链接的名称。 (通过执行./vsdk_linux.out)
    我使用"gmake -s -j depend "和"gmake -s -j"命令进行编译。

    如果我错了、请纠正我的问题。

    此致、
    Kajal Karande
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kajal、

    您需要单独构建用例生成工具。 使用工具目录中的命令"make all"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasad、

    借助"全部创建"、我可以构建算法链接、它显示在支持的链接列表中。

    我使用此链接编写了使用案例、

    Capture -> Alg_ConvertToGray -> Display

    此链接已为 IPU 创建。

    gmake -s -j 命令至控制台上的以下错误,


    #/home/kajalk/TDA/sdk_installed/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_bios_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_c66xdsp_2_release.xe66已创建。
    编号
    编号
    #/home/kajalk/TDA/sdk_installed/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_bios_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_c66xdsp_1_release.xe66已创建。
    编号

    未定义 第一个参考
    符号 文件中
    ------ --------
    AlgorithmLink_ConvertToGrey_initPlugin /home/kajalk/TDA/sdk_installed/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_bios_all/obj/vision_sdk/tda2xx-evm/ipu1_1/release/app_init_ipu1_1.oem4

    错误:未解析的符号仍然存在
    错误:链接过程中遇到错误;
    "/home/kajalk/TDA/sdk_installed/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_bios_all
    /vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_ipu1_1_release.xem4"未构建
    maked[7]:***[/home/kajalk/TDA/sdk_installed/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_bios_all/vision_sdk/bin/tda2xx-evm/vision_sdk_ipu1_1_release.xem4错误1
    maked[6]:***[ipu1_1]错误2.
    maked[5]:***[APPS_ipu1_1]错误2.
    maked[4]:***[APPS]错误2.
    maked[3]:***[APPS]错误2.
    make[2]:***[APPS_exe]错误2.
    maked[1]:***[APPS]错误2.
    Gmake:***[VISION_SDK]错误2.

    在这种情况下、您能帮我吗?

    此致、

    Kajal Karande。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kajal、

    这是我们在其他 e2e 线程中调试的问题。 您的插件在某种程度上未构建。

    我曾建议您进行一些更改。 我们可以继续在那里进行调试。