This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM437x:QT Creator 调试错误

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651584/am437x-qt-creator-debug-error

你好。

我使用的是 Processor SDK 4.1.0.6。 调试时的 qtcreator 写入:

&"python from gdbbridge import *\ n"
>&"traceback (最近一次呼叫最后一次):\ n"
>&"文件\" "、第1行、输入 "
>&"File \""/ home / sashca / qtcreator / share / qtcreator / debugger/gdbbridge.py \"、第36行、位于 "
>&"导入 tempfile \ n"
&"File \""/ home / sashca / SDK-4/Linux-Devkit / sysroots/x86_64 - Arago-Linux/ USR / lib / python3.5/tempfile.py \"、第43行、位于 "
&"将 shutil 导入为_shutil \n"
&"ImportError:no module named 'shutil'\ n"(导入错误:没有名为'shutil'的模块\ n)
&"Error while executing Python code. \ N 英寸
^ 11 μ s 错误、msg ="执行 Python 代码时出错。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是什么处理器? 打开新线程时、请填写所需的设备和软件字段、否则您的请求可能无法处理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM437x
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Алексан&、

    您缺少"直方图"模块。 请仔细阅读错误日志。

    此致、
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它不在/主页/ sashca / SDK-4 / Linux-Devkit / sysroots/x86_64 - Arago-Linux/ USR / lib / python3.5目录中。 但这是官方 SDK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过以下方式将"hutil"模块导入官方处理器 SDK:

    $ sudo apt-get install git build-essential python diffstat texinfo gchrawk path dos2unix wget unzip SOCAT doxygen libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 libz1:i386

    $ sudo dpkg-reconfigure dash
    #提示时选择“否”。

    $ wget releases.linaro.org/.../gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
    $ tar -Jxvf gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz -C $home

    $ git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
    $ cd tisdk
    $./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-04.02.00.09-config.txt
    $ CD 生成
    $。 配置/设置
    $导出路径=$HOME/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64 arm-linux-gnueabihf/bin:$path
    $ MACHINE=AM437X-EVM bitbake python3-原生

    $ cp -r /build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/x86_64-linux/python3-native/3.5.2-r1.0/image /build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr /linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr