This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:TMS320C6748后继发展蓝图

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748, OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640096/tms320c6748-tms320c6748-follow-on-roadmap

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件: OMAP-L13866AK2G02

是否有显示 TMS320C6748之后的下一代单 DSP 器件的产品路线图?  如果是、下一代器件何时上市?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们没有(也无法提供)此类信息。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我试图确认我拥有与产品系列相关的最新公开信息。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    TI 拥有比 C6748更新且功能更强大的庞大处理器产品系列。 我们可能没有针对您的一般问题的渐进路线图、但我们在 TI.com 上提供了产品比较工具。

    我们有一系列以1GHz 及1GHz 以上运行的 ARM Cortex-A 内核。 这些器件通常用于基于 Linux 的通信相关应用、或用于大型电子系统和从处理器的主处理器。 该系列也称为 Sitara。

    在 DSP 中、我们转移到 C66x DSP 内核、这是 C674x 之上的一个增量步骤、并且与为 C674x 编写的代码兼容。 C667x 和 C665x DSP 系列器件具有1到8个 DSP 内核、运行频率高达1GHz 及以上。 这些是 Keystone I 系列。

    我们还将 Keystone II 系列中的 ARM 内核和 C66x DSP 内核与各种外设以及 ARM 和 DSP 内核的混合组合在一起。

    为了匹配 OMAP-L138和 C6748的音频外设和应用、TI 提供了 Keystone II 系列中的一个子系列、称为66AK2Gxx。 在 TI.com 上可以找到一个预览示例、即66AK2G02。 有一个 EVM 可用于它、但尚未提供最终版本信息。

    如果我要在 C6748之后调用某个后续器件、它将是66AK2Gxx 系列器件。

    请从 TI.com 开始查看各种器件、然后单击"产品"选项卡。 希望我在上面简要提到的器件有助于向您展示您最感兴趣的方向。

    此致、
    RandyP