This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/DRA750:SYSBIOS 支持器件外设

Guru**** 2800775 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651599/rtos-dra750-device-pheriperals-support-by-sysbios

器件型号:DRA750
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我正在为 cortex-M4使用 SYSBIOS RTOS、DRA75X 板基于 Processor-SDK 愿景、我想知道 SysBIOS 为 M4直接支持多少以及所有器件外设。

请提供您的意见。

谢谢、

Nitin
www.blackpeppertech.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitin、

    您可以查看 Vision SDK 发行说明、了解 Vision SDK 支持哪些外设/功能。
    如果您正在寻找您找不到的特定内容、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Rishabh