This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM437X:Android 支持

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/651612/rtos-processor-sdk-am437x-android-support

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我的客户正在为 AM43xx 系列寻找 Android 支持。

此平台的当前状态是什么?

是否有 POP 选项(封装在封装上)?   

我只找到了外部公司提供的这一"免费评估"支持包- http://www.ti.com/devnet/docs/catalog/embeddedsoftwarefulldetails.tsp?actionPerformed=productFolder&productId=22800

那么、我们没有直接提供"免费"版本?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引述 USER="Vincenzo Pizzolante">]我的客户正在为 AM43xx 系列寻找 Android 支持。 此平台的当前状态是什么?

    目前仅 AM57x 器件支持 Android:   

    Witekio 提供商业第三方支持:www.witekio.com

    [报价用户="Vincenzo Pizzolante"]是否有弹出选项(封装中的封装)?

    AM335x、AM437x 和 AM57x Sitara 器件均未采用 POP 封装。