This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:时钟树工具问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CLOCKTREETOOL, AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/650724/am4376-clock-tree-tool-questions

器件型号:AM4376
主题中讨论的其他器件:CLOCKTREETOOL

您好!

我的客户对 AM4376的 CLOCKTREETOOL 有一些疑问。
您能确认以下几点吗?

从 CTT 输出的 PRM_WKUP 寄存器的地址似乎与 TRM 不同。
 例如、在 TRM 中、PRCM_RM_WKUP_RSTCTRL 为0x44df2010;但是、该寄存器的地址在 CCM 的输出文件中似乎为0x44df2020。
 哪一项描述是正确的?

CCM 输出一些 TRM 中未描述的寄存器;例如、0x44df0648、0x44df082c 等。
 应为这些未知地址设置什么值?

3.以下 URL 中的描述是否存在限制和错误?
 processors.wiki.ti.com/.../AM437x_Clock_Tree_Tool

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知 CTT 专家。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.看起来像 CTT 数据库中的拼写错误,感谢您的关注。 这一问题已得到解决,将在即将推出的版本中加以解决。 如果要修复本地安装,请替换此文件:  

    \XMLFiles\AM437x\AM437x_SR1.x.xml 以及随附的文件。  e2e.ti.com/.../AM437x.xml

    2.由于未使用、因此从 TRM 中删除了这些内容。 然而、CTT 可以包含一些"通用寄存器"、而这些寄存器并不是该特定器件纸张旋转所始终需要的。 无论在 TRM 中未显示、但在 CTT 中显示的值应保持不变 (即不要对其进行编程并保持复位值不变)。

    3.是的。 URL 中描述的限制适用于 AM437x CTT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex San、您好!

    感谢你的答复。
    您的答案非常有用。

    此致、
    Nomo