This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:DSK 套件 TMS320C6713的采样频率

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/641317/ccs-sampling-frequency-for-dsk-kit-tms320c6713

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

有人能帮我找到 DSK 套件 TMS320C6713的采样频率吗? 我需要使用 Sampling Frequency 在 Code Composer Studio 5.3.0版或6.0.1版的 Windows 10中运行正弦波滤波器程序。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabakar、

    您是否有 DSK 的原理图和技术参考?

    您是否有计划与 DSK 配合使用的示例程序、以表明您必须使用该程序通过板载 ASIC 对数据进行采样?

    您可以从原理图或技术参考中找到 AIC 的器件型号。 从该器件型号中、您可以转到 TI.com 并找到其数据表。 从该数据表中、您将能够确定 AIC 的最大采样率。 从原理图中、您可以找到可用于分频为采样率的输入时钟速率、具体取决于 AIC 的编程方式。

    您的示例程序将包含设置代码、该代码将对 AIC 进行编程以获得适当的采样率。 如果示例代码正常、它将包含注释、指示设置数据结构中的哪些参数用于设置 AIC 的所有内部寄存器。

    如果您没有所有这些文档和示例、则应考虑改用较新的 DSP 板并获取随附的所有文档和示例。 我会推荐 LCDK 6748。

    此致、
    RandyP